Uanset om det drejer sig om produktion ved hjælp af elektrolyse, optankning eller forbrænding – Pilz tilbyder skræddersyede løsninger til brintindustrien. Fra 21. til 23. oktober 2025 præsenterer automatiseringseksperten sit omfattende program på Hydrogen Expo Europe i Hamburg. Eksperterne fra Pilz giver også et indblik i de normer og standarder, der er vigtige for udviklingen og integrationen af brintteknologier.
Ostfildern, 23. sep. 2025
Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe i Hamburg: hal 5, stand: H20 – Automatisering til H2-fremtiden – sikker, intelligent og skalerbar
Produktion af brint kræver de højeste sikkerhedsstandarder. På Hydrogen Expo Europe viser Pilz ved hjælp af en model af en elektrolysator, hvordan den lille styring PNOZmulti 2 og automatiseringssystemet PSS 4000 pålideligt sikrer processerne i forbindelse med PEM- eller alkalisk elektrolyse. Sikkerhedsstyringerne overvåger bl.a. sensorer til gas- og flammedetektion og igangsætter automatisk foranstaltninger som f.eks. udluftning af ventiler i tilfælde af fare – i overensstemmelse med den internationale standard ISO 22734. Besøgende på standen får også praktisk indsigt i, hvordan adgangsregulering kan implementeres sikkert i forbindelse med elektrolyseanlæg.
Fejlsikker styring på brinttankstationer
Konstant overblik over tryk- og temperaturovervågning samt påfyldnings- og tømningshastighed: Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz tilbyder pålidelig bearbejdning af analoge værdier for overførselsprocesserne på brinttankstationer. Eksperterne fra Pilz forklarer på messestanden, hvordan man med trykrampeovervågningen kan kontrollere variable procesværdier sikkert samt opdage uregelmæssigheder eller fejl på et tidligt tidspunkt. Modulet "sikker rampeovervågning", der er integreret i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator, overvåger pålideligt grænseparametrene for trykovervågning. Takket være en sikkerhedsteknisk præcision på 1 procent garanterer en analog PNOZmulti 2-indgang en præcis grænseværdiindstilling med dynamisk grænseværdiovervågning op til sikkerhedsniveau SIL 3 i overensstemmelse med IEC 62061. Automatiseringssystemet PSS 4000 har også allerede bevist sit værd ved at holde øje med alle sikkerhedsfunktioner på brinttankstationer – både i kølesystemet og højtrykslagertankene samt ved udlevering af brint.
Forbrænding af brint – det er helt sikkert!
Til fyringsanlæg, der omstilles til brintdrift eller allerede er "H2 ready", tilbyder Pilz certificerede brænderstyringer samt omfattende serviceydelser som f.eks. risikovurderinger af ovne. Implementeringen sker i overensstemmelse med standarderne ISO 13577 og PAS 4445:2025. Der fokuseres her på sikker overvågning af usynlige flammer, lækager samt gasreguleringsstrækningen. Eksperterne fra Pilz rådgiver på messen om brænderstyringssystemer.
Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe 2025: hal 5, stand: H20
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]