Ostfildern, 26. jun. 2025

Ny udgave af ISO 14119 beskriver det aktuelle tekniske niveau – hjælp i standarder for sikre beskyttelsesdøre

ISO har offentliggjort en ny udgave af ISO 14119 "Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for konstruktion og udvælgelse Den etablerede standard fastlægger principper for udformning og valg af beskyttelsesdørssystemer. Nu er kravene til passable beskyttelsesdøre blevet konkretiseret. Konstruktører bør sætte sig ind i nyhederne på et tidligt tidspunkt for at sikre deres maskiners CE-overensstemmelse i fremtiden.

Siden 2013 har ISO 14119 klassificeret låse og reguleret kravene til installation af afskærmende beskyttelsesanordninger. Den nye og nu tredje udgave af ISO 14119:2024 specificerer proceduren for sikring af passable døre: Hvis der er risiko for, at maskiner startes uventet, skal der være anordninger som f.eks. en manuel nulstillingsfunktion eller anordninger til registrering af tilstedeværelse til rådighed. Desuden skal der være egnede midler til rådighed til flugtfrigørelse og nødoplåsning.

Konkret fastlægger den nye udgave brugen af nøgleoverførselssystemer og serieforbindelse af elektromekaniske kontakter (antal moduler, der kan serieforbindes) for at øge sikkerheden for passable beskyttelsesdøre. Indtil nu var de to emner beskrevet i ISO TR 19837 (låsesystemer) og ISO TR 24119 (serieforbindelser). Disse nyheder er nu en del af ISO 14119 i det nye kapitel 6.3.

Vær automatisk sikker med ny standard
"Den nye version er endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende. Der vil dog ikke blive lavet flere ændringer i indholdet af den nye version", forklarer Jan Franck, medlem af standardiseringsteamet hos Pilz GmbH & Co. KG. Automatiseringsvirksomheden deltog i udviklingen af den nye udgave.
"Vi anbefaler derfor, at man allerede nu bruger ISO 14119:2024 ved konstruktion af beskyttelsesdøre, fordi den repræsenterer det aktuelle tekniske niveau. På den måde er man automatisk på den sikre side", råder eksperten fra Pilz.
Pilz vil opfylde kravene i den nye udgave med sine sikkerhedsafbrydere og magnetiske sikkerhedslåse. På denne måde hjælper virksomheden de konstruktører, som udvikler fremtidssikrede systemer, der er i overensstemmelse med standarden.

ISO 14119 fastlægger konstruktionsprincipperne for sikring af beskyttelsesdøre med låse. Nu kommer der en ny udgave af standarden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
ISO 14119 fastlægger konstruktionsprincipperne for sikring af beskyttelsesdøre med låse. Nu kommer der en ny udgave af standarden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

ISO 14119 fastlægger konstruktionsprincipperne for sikring af beskyttelsesdøre med låse. Nu kommer der en ny udgave af standarden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt