Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ har et udvidet funktionsomfang: I onlineværktøjet myPNOZ Creator er der fem nye moduler til rådighed – fire yderligere indgangsmoduler samt et udgangsmodul. Samtidig har alle indgangsmoduler og alle ind-/udgangsmoduler en meldeudgang til at videresende indgangsfunktionens tilstand – f.eks. til en overordnet styring. Dermed giver myPNOZ skræddersyet sikkerhed til endnu flere anvendelsesscenarier.
Ostfildern, 29. apr. 2025
Sikkerhedsrelæet myPNOZ – udvidet funktionsomfang takket være fem nye moduler – skræddersyet sikkerhed takket være et bredt udvalg af varianter
De nye meldeudgange videregiver indgangsfunktionens tilstand – f.eks. at en dør er åben. Status kan bruges til at visualisere den komplette maskines indgangsfunktion samt til andre funktioner. Denne udvidede diagnose muliggør hurtigere fejlfinding, hvilket reducerer maskinernes stilstandsperioder.
Nyt fokus: overvågning af adgangssteder
Blandt de øvrige nye anvendelsesscenarier for myPNOZ er nu forskellige adgangssteder som f.eks. døre eller berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger på maskiner. Til disse stiller sikkerhedsrelæet to nye moduler til rådighed: indgangsmodulet PNOZ yi7 lock og yi8. yi7 overvåger og styrer nu også sikker tvangskobling og sikker aflåsning af gængse dørsystemer på markedet. Det sørger for, at maskinen stopper pålideligt, så længe beskyttelsesdøren er åben. Sammen med de magnetiske sikkerhedslåse PSENmlock og PSENslock fra Pilz skabes der en komplet beskyttelsesdørsovervågning inklusive aflåsning. Det nye modul yi8 styrer og overvåger både sikkerhedssensorer på afskærmninger – f.eks. sikkerhedsafbrydere som PSENmag fra Pilz – og en-kanals-sensorer i forbindelse med berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger. Hertil hører sikkerhedslysbomme som f.eks. PSENopt fra Pilz. Med det variabelt anvendelige yi8 kan brugerne automatisere sikkerheden i deres produktion på en mere fleksibel måde med kun ét indgangsmodul.
Færre moduler, men flere anvendelsesmuligheder
myPNOZ stiller endnu et nyt indgangsmodul til rådighed til dem, der ønsker at implementere større applikationer med mange sikre indgange på en effektiv måde med kun ét sikkerhedsrelæ. Indgangsmodulet yi5 har fire sikre 2-kanals-indgange, således at brugerne nu skal bruge færre moduler til det samme antal sikkerhedsfunktioner. Økonomisk aspekt: Det sparer omkostninger og plads i styreskabet – for nu er der mulighed for applikationer med op til 30 sikre 2-kanals-indgangsfunktioner for hvert myPNOZ-system.
Gruppe-OR til alternativ Safety
Hvis sikre indgangsfunktioner skal bruges som et alternativ, er det nye indgangsmodul PNOZ yi6 en mulighed. Det muliggør sikkerhedsfunktionen "gruppe-OR" og dermed applikationer, hvor flere sikre funktioner skal være aktive som alternativer til hinanden. På denne måde er det muligt at implementere forskellige sikre anvendelsesscenarier via kun ét modul. F.eks. i presseapplikationer, hvor forskellige indgangsfunktioner skal håndteres i alternative driftstilstande: I pressens driftstype "automatisk tilstand" sikres den af en beskyttelsesdør og et lysgitter. Via sikkerhedsfunktionen "OR presse" kan brugerne alternativt skifte til manuel drift via tohåndstryk.
Bevar fleksibiliteten, når det gælder udgange
En nyhed er også kombinationen af tidsforsinkede og direkte omskiftende udgange, som det nye udgangsmodul PNOZ yo5 kan klare. Det har fire udgange, hvor to til- eller frakoblingsforsinkede udgange kan kombineres med to direkte omskiftende udgange. Valgmuligheden sparer moduler og plads i styreskabet. Det nye udgangsmodul scorer derfor point med flere funktioner til lavere omkostninger.
myPNOZ: systemet
Det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ tilbyder et digitalt, konsekvent totalkoncept lige fra udvælgelse til bestilling: Ved hjælp af onlineværktøjet myPNOZ Creator med intuitiv betjening kan brugerne sammensætte "deres helt eget" myPNOZ. Relæet leveres formonteret, indstillet og testet og er således et komplet individualiseret system, der er klar til installation. Både eksisterende og nye moduler forsynes med strøm via hovedmodulet og tilsluttes via BUS-stik.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]