Ostfildern, 2. okt. 2024

Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 med de nye ind- og udgangsmoduler PDP67 til den decentrale periferi – direkte og robust forbindelse ud til arbejdsområdet

Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz fås med to nye ind- og udgangsmoduler PDP67 med kapslingsklasse IP67 til pålidelig og fleksibel kommunikation decentralt i arbejdsområdet. De to nye moduler har enten fire 5-polede eller to 5-polede og to 8-polede M12-stikforbindelser og installeres direkte på maskinen via disse. De analyserer pålideligt signalerne fra tilsluttede sensorer og aktuatorer – som f.eks. nødstop – i arbejdsområdet. Maskinerne har dermed kun få stilstandsperioder og er sikre.

De nye ind-/udgangsmoduler med kapslingsklasse IP67 muliggør hurtigere idrifttagning, fordi der ikke er behov for kompleks kabelføring fra arbejdsområdet til styreskabet. Brugerne nyder godt af lavere omkostninger til udvidelser og idrifttagning. Modulopbyggede maskinkoncepter er enkle at implementere.

Forberedt på alt fra "standard" til særlig anvendelse
De to nye moduler er modstandsdygtige over for smuds og vand. Det muliggør også anvendelse under barske forhold. Derudover fås de nye varianter med forskruning i rustfrit stål f.eks. til brug i fødevareindustrien. Brugerne vælger de nødvendige PDP67-moduler i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator og konfigurerer derefter deres individuelle sikkerhedskredsløb. Der kan f.eks. overvåges nødstop, beskyttelsesdørskontakter, lysgitre, sikkerhedsaflåsninger eller ventiler.

Udvid modulopbyggede produktionsanlæg enkelt og hurtigt
Op til fire af de nye moduler kan tilsluttes til den sikre, konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 via forbindelsesmodulet PNOZ m EF PDP-Link. Op til fire sensorer og aktuatorer kan overvåges sikkert i arbejdsområdet med ét PDP67-modul og i alt op til 64. Dermed kan brugerne fleksibelt udvide deres decentrale periferi efter behov. Derudover fås der også fire sikre halvlederudgange til de nye moduler. Via disse kan du nu tilslutte sikker sensorteknologi direkte. Med deres standardiserede M12-tilslutninger sørger begge moduler for en høj grad af fleksibilitet ved ledningsføring af modulopbyggede produktionsanlæg. På denne måde kan omkostningerne ved udvidelse og idrifttagning af modulopbyggede produktionsanlæg reduceres.

Fleksibel tilslutning til den decentrale periferi
Det nye modul PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION har otte sikre indgange og yderligere fire sikre halvlederudgange, der også kan konfigureres som standard-, testimpuls- eller 24 V-udgange. Det gør anvendelsen mere fleksibel F.eks. kan nødstopknapperne PITestop, de kodede beskyttelsesdørskontakter PSENcode eller sikkerhedslysgitrene PSENopt II fra Pilz tilsluttes direkte via fire 5-polede M12-stikforbindelser.
Det andet nye modul PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION stiller to 5-polede og to 8-polede M12-stikforbindelser til rådighed. Via de to 8-polede stikforbindelser kan Pilz-sikkerhedsaflåsningerne PSENmlock og PSENmlock mini nu tilsluttes direkte. Det er også muligt at serieforbinde beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, så der kun skal bruges én port.

Pilz udvider sin produktportefølje til decentrale applikationer med ind- og udgangsmodulerne PDP67 til den lille styring PNOZmulti 2.

Den sikre, konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz fås nu med to nye ind- og udgangsmoduler PDP67. De installeres direkte på maskinen og analyserer pålideligt signalerne fra tilsluttede sensorer og aktuatorer i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Den sikre, konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz fås nu med to nye ind- og udgangsmoduler PDP67. De installeres direkte på maskinen og analyserer pålideligt signalerne fra tilsluttede sensorer og aktuatorer i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Den sikre, konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz fås nu med to nye ind- og udgangsmoduler PDP67. De installeres direkte på maskinen og analyserer pålideligt signalerne fra tilsluttede sensorer og aktuatorer i arbejdsområdet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt