Ostfildern, 1. aug. 2024

Pilz præsenterer det nye jernbanestyringssystem PSSrail på Innotrans 2024 i hal 27, stand 550 – oplev den innovative digitaliseringsløsning live

På messen Innotrans (24.-27. september 2024) viser automatiseringsvirksomheden Pilz innovative styringsløsninger til den digitale jernbane. Højdepunktet er det nye, sikre og modulopbyggede jernbanestyringssystem PSSrail, som Pilz præsenterer for første gang i Berlin. Systemudbydere og integratorer har nu en platform til rådighed til at implementere deres digitaliseringsprojekter hurtigt og individuelt. Pilz driver dermed digitaliseringen af jernbanetrafikken fremad. De besøgende kan opleve konfigurationen og de mulige anvendelser af jernbanestyringssystemet på forskellige demonstrationsanlæg. Pilz udstiller i hal 27 på stand 550.

Løsninger fra Pilz til den digitale jernbane omfatter bl.a. anvendelse af styringssystemet PSSrail som Object Controller, digital fjernadgang til signalanlæg, styring og overvågning af jernbaneoverskæringer eller af elektriske, lokalt styrede sporskifter. Styringssystemet er kompatibelt med den nyeste EULYNX-standard og muliggør således implementering af digitaliseringsprojekter i jernbaneinfrastrukturen.

Live-demonstration af Object Controller
På Innotrans viser Pilz anvendelsen som Object Controller repræsentativt for de mange forskellige anvendelsesområder for det nye jernbanestyringssystem: Styringssystemet fra Pilz omsætter de digitale styrekommandoer fra signalanlæggene til signaler til komponenter langs sporet. På standen demonstrerer Pilz samspillet mellem styringsteknikken og signalteknik fra Pilz-partneren Pintsch.

Konfigurer selv digitaliseringsløsninger
Ud over hardwaren består det nye jernbanestyringssystem PSSrail også af en softwarepakke til programmering eller konfiguration af brugerprogrammer. Et programbibliotek indeholder jernbanecertificerede funktionsblokke, der muliggør enkel og hurtigere implementering. Med PSSrail reducerer systemudbydere og integratorer i høj grad den tid og tekniske indsats, der kræves for at implementere digitaliseringsprojekter. På Innotrans kan de besøgende på Pilz' messestand ved hjælp af en softwaredemonstration selv teste de forskellige muligheder for at konfigurere individuelle løsninger.

Pilz på Innotrans 2024: hal 27, stand 550

Under mottoet
Under mottoet

Under mottoet "Sikkert. Modulopbygget. Og til den digitale jernbane." præsenterer Pilz innovative styringsløsninger til jernbaneteknik på Innotrans 2024. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt