På Hydrogen Technology Expo Europe viser Pilz, hvordan industrielt gennemprøvede automatiseringsløsninger beskytter brintapplikationer. Fra 23. - 24. oktober 2024 afholdes verdens største underleverandørmesse for brintteknologi i Hamburg. Automatiseringseksperten præsenterer sine løsninger inden for Functional Safety og Industrial Security. Løsninger fra Pilz muliggør sikker overvågning og styring af processer i hele produktionskæden.
Ostfildern, 5. sep. 2024
Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe i Hamburg: hal A3, stand: 3I110 – Brint – funktionelt sikker og secure
Pålidelig og hurtig detektering af gaslækager, et konstant øje på tryk, påfyldningsniveau, spænding og strøm, sikker overvågning af forbrændingsprocesser – de gennemprøvede sikkerhedsprincipper inden for automatisering kan beskytte brintapplikationer. De hjælper nemlig med altid at betragte sikkerhed som en integreret funktion af maskiner, anlæg og sammenhængene i processen. På Hydrogen Technology Expo Europe præsenterer Pilz for det første sine løsninger til Functional Safety i brintindustrien. For det andet præsenterer automatiseringsvirksomheden, hvordan brintapplikationer beskyttes mod manipulation og forkert betjening.
Sikkerhed fra produktion til anvendelse
Sikkerhedsløsningerne fra Pilz giver merværdi til hele produktionskæden for brint. Fra elektrolyse til dampreformering – eksperterne på messestanden forklarer de forskellige sikkerhedstekniske tilgange, der er vigtige afhængigt af typen af brintproduktion. Den lille Pilz-styring PNOZmulti 2 og automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz gør produktionen af brint ved hjælp af elektrolyseprocessen sikker. Ved alkalisk eller PEM-elektrolyse skal der tages hensyn til flere forskellige sikkerhedskrav. F.eks. overvåger sikkerhedsstyringerne fra Pilz sensorer til detektering af gas og flammer. Så snart disse sensorer detekterer noget, iværksættes der hurtigt passende foranstaltninger, som f.eks. udluftning af ventiler.
Automatiseringssystemet PSS 4000 har også allerede bevist sit værd ved at holde øje med alle sikkerhedsfunktioner på brinttankstationer – både i kølesystemet og højtrykslagertankene samt ved udlevering af brint. Eksperterne fra Pilz informerer om, hvordan automatiseringssystemet overtager detektering af brintlækage, flammer og røg samt overvågning af temperatur og tryk. Takket være de decentrale ind- og udgange og de analoge Fail-Safe-indgangsfunktioner kan hele systemet styres og overvåges på en sikker måde.
Safety og Security som helhedsløsning
Med til helhedsbetragtningen af sikkerhed hører ud over Functional Safety også Industrial Security. Den omhandler beskyttelse af produktions- og industrianlæg mod manipulationer og forkert betjening – uanset om det er bevidst eller ubevidst.
Et eksempel er en fjernforbindelse til en beholder til brintproduktionen for at kontrollere systemets status. Denne forbindelse skal beskyttes, ellers kan den sikkerhedsrelevante del af systemet ses eller ændres uden tilladelse.
På Hydrogen Technology Expo Europe præsenterer Pilz bl.a. Industrial Firewall SecurityBridge. Inden for styringsnetværket er alle forbindelser mellem engineering-, diagnose- eller konfigurationsværktøjerne og styringerne beskyttet mod manipulation, hvilket muliggør sikre forbindelser udadtil. Med adgangsautorisationssystemet PITreader fra Pilz og de tilhørende RFID-transpondernøgler kan anlæggene sikres mod uautoriseret adgang, og adgangsautorisationer kan styres pålideligt og individuelt.
"Pilz er overbevist om, at man kun kan garantere omfattende beskyttelse af brintapplikationer ved at se på Safety og Security som en helhed. Security beskytter nemlig anlægs og maskiners tilgængelighed mod manipulation og fejlbetjening", fremhæver Albert Cot, Market Development Engineer hos Pilz.
Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe 2024: hal A3, stand: 3I110
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]