Med PSSrail præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz et sikkert og modulopbygget jernbanestyringssystem til den digitale jernbane. Systemet er godkendt til jernbane, opfylder sikkerhedskrav op til SIL-4, er kompatibelt med EULYNX-standarden og modulopbygget, hvilket gør det fleksibelt i brug. I kombinationen af disse funktioner ses den innovative karakter i PSSrail: Systemet kombinerer alle de funktioner, der er nødvendige for at udføre eksisterende eller fremtidige styringsopgaver på strækningen. PSSrail gør det muligt for systemudbydere og integratorer at implementere digitaliseringsprojekter inden for signalteknik og jernbaneinfrastruktur enkelt, hurtigt og dermed rentabelt.
Ostfildern, 8. aug. 2024
Det sikre og modulopbyggede jernbanestyringssystem PSSrail fra Pilz er banebryder for den digitale jernbane – sikker, modulopbygget og med digital styring
Det sikre og modulære jernbanestyringssystem PSSrail er modulopbygget. Det består for det første af den egentlige, SIL 4-egnede styring samt forskellige hardwaremoduler, bl.a. et CAN-modul til enkel integration af eksisterende systemer. For det andet har PSSrail også en softwarepakke til programmering eller konfiguration af brugerprogrammer. Et programbibliotek indeholder jernbanecertificerede funktionsblokke, der muliggør enkel og hurtigere implementering. Takket være modulprincippet kan brugerne tilpasse deres løsninger efter behov.
Rentabilitet takket være standardisering og åbenhed
PSSrail satser på standardisering og åbenhed. Styringssystemet er kompatibelt med den nyeste EULYNX-standard og baner således vejen for implementering af digitaliseringsprojekter. Pilz har udviklet jernbanestyringen som et COTS-produkt (Commercial Off The Shelf). Brugerne får dermed et produkt, der er klart til brug, så de kan minimere deres forældelsesstyring.
Banebryder for den digitale jernbane
Systemudbydere og integratorer kan bruge PSSrail til mange forskellige applikationer inden for signalteknik, herunder elektriske, lokalt styrede sporskifter eller jernbaneoverskæringer samt i digitale signalanlæg. PSSrail kan f.eks. bruges som object controller-platform til at styre komponenterne digitalt og dermed pålideligt og rentabelt i anvendelsesområdet langs skinnerne.
Med PSSrail får du en styringsløsning, så du endda kan foretage digitalisering under driften og omstille til f.eks. EULYNX-standarden. De driftsansvarlige kan trinvist modernisere forældede, relæstyrede signalanlæg og øge jernbanetrafikkens pålidelighed og ydeevne. Takket være standardisering og åbenhed reduceres omstillingstiden, hvilket giver betydelige omkostningsbesparelser.
"Med den sikre og modulopbyggede jernbanestyring PSSrail sætter vi nye standarder for digitaliseringen af jernbaneinfrastrukturen", forklarer Sebastian Lüke, Head of Business Unit Rail hos Pilz. "Med PSSrail har systemudbydere og integratorer nu et værktøj, som de kan bruge til at implementere den nødvendige digitalisering af jernbanen på en rentabel og fleksibel måde."
Pilz på Innotrans 2024: Hal 27, stand 550
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]