Med IndustrialPI præsenterer Pilz en åben og modulopbygget industri-pc. Den indeholder frit tilgængelig open source-software og har adskillige ind- og udgangsmoduler. Det betyder, at industri-pc'en kan bruges i en lang række applikationer som gateway i Industrial-Internet-miljøer (IIOT) eller som soft-PLC. IndustrialPI er en brugervenlig løsning til implementering af Industrie-4.0-koncepter.
Ostfildern, 22. okt. 2024
IndustrialPI fra Pilz: Alsidig industri-pc til automatisering og drevteknik – foranderlig: IIOT-gateway eller soft-PLC
Som IIOT-gateway kan IndustrialPI nemt integreres i eksisterende systemarkitekturer. IndustrialPI indsamler f.eks. proces- eller driftsdata i umiddelbar nærhed af maskiner og anlæg og overfører dataene direkte til en virksomhedssky. Det giver brugerne mulighed for altid at holde øje med deres maskiner og anlæg, uanset hvor de befinder sig.
Standardstyring til mange forskellige automatiseringsprojekter
IndustrialPI kan som soft-PLC også styre maskiner og anlæg. Mulige anvendelser er portalmaskiner til sortering af battericeller eller kasserejsere i emballageindustrien. IndustrialPI fungerer her som standardstyring til automatisering og drevteknik og kan bruges til mange forskellige automatiseringsprojekter. Hertil hører både rene styringsapplikationer og synkrone aksebevægelser i maskiners drivlinje. IndustrialPI afrunder dermed sortimentet af komplette automatiseringsløsninger fra Pilz.
Automatisering og Safety
Denne nye industri-pc fra Pilz fås i to forskellige varianter: IndustrialPI 4 fås med 4 GB RAM arbejdshukommelse, 32 GB eMMC-datalager og 64-bit-styresystem. Den egner sig som soft-PLC især til automatiseringsapplikationer. Derudover fås IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64 bit OS). Den kan bruges som gateway, dataindsamler og diagnoseenhed sammen med den sikre, lille styring PNOZmulti 2 og automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz. Resultatet er en industriegnet løsning til dataudveksling mellem Internet of Things og cloud-tjenester
IndustrialPI kan dermed bruges fleksibelt og individuelt. Den skræddersyede anvendelse hjælper brugerne, når det gælder omkostningerne.
Gennemprøvet koncept, implementeret til industriel brug
IndustrialPI er baseret på Raspberry Pi, der kendes til privat brug i hjemmet. Den har dog et modstandsdygtigt hus samt robust mekanik og er udstyret med industriegnet elektronik. Den opfylder derfor kravene til industriel styringsteknik med høj tilgængelighed i overensstemmelse med EN 61131-2. Ligesom Raspberry Pi er den baseret på open source-konceptet. Et operativsystem, der er specielt tilpasset IndustrialPI, inklusive det brugervenlige udviklingsværktøj Node-RED, er installeret fra fabrikken.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]