Intelligente produktionsprocesser i netværk kan øge produktiviteten betydeligt. Dette kræver dog, at der er mange forskellige data til rådighed. Safety Device Diagnostics hjælper dig med dette. Vores diagnoseløsning leverer detaljerede diagnosedata.
14. feb. 2019
Mindre servicearbejde og færre stilstandsperioder takket være Safety Device Diagnostic
Dokumentér ændringer, reducer stilstand
Diagnoseløsningen fra Pilz registrerer diagnosedata som f.eks. enkelt-serienumre, versionsstatus, aktuelle tilstande samt tidligere fejltilstande. Disse udlæses og bearbejdes på styringsniveau via Modbus eller Profibus. I fremtiden kan det også ske via Profinet eller Ethernet/IP. Derefter vises de på feltbusmodulets display, en PLC's monitor eller på en computers skærm via webserver.
Diagnosedataene er dermed både til rådighed ved maskinen og via fjernadgang. Du kan bruge dem til forebyggende vedligeholdelse. En sådan vedligeholdelse får stadig større værdi i forbindelse med Industrie 4.0. Det gælder ikke kun med henblik på rettidig udskiftning af slidte dele, men også for at bevare driftssikkerheden. Du kan altid sammenligne udgangstilstanden med den aktuelle tilstand ved hjælp af de gemte data. På denne måde opdager du straks eventuelle ændringer på maskinen. Og det sker uden ekstra hardware på styringsniveau!
Pilz-diagnoseløsningen understøtter den modulopbyggede tilgangsvinkel
Et andet eksempel på Industrie-4.0-scenarier er intelligente løsninger til funktionel sikkerhed for modulopbyggede anlæg. Diagnoseløsningens linjekabelføring gør det forholdsvist enkelt at tilføje et ekstra modul til anlægget. Ny kabelføring samt ændringer i kontaktskabet og i konstruktionsplanerne er ikke nødvendige. Der er heller ikke behov for yderligere sikkerhedsmoduler. I kombination med det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock kan du også for første gang aktivere beskyttelsesdørene enkeltvist. Hvis der skal laves vedligeholdelsesarbejde eller skiftes værktøj i et anlæg, kan det defineres, hvilke døre der må åbnes efter frakoblingen. Uden anvendelse af Safety Device Diagnostics ville alle døre gå op!
IO-Link Safety som alternativ
Med IO-Link Safety udvikles der i øjeblikket en alternativ metode. Den sikrer interoperabilitet selv for sensorerne. Den fungerer altså på alle niveauer med sikkerhedsmoduler fra forskellige producenter. Data overføres sikkert fra sensoren til PLC'en. Herved opstår der nye anvendelsesmuligheder. Det er ved IO-Link Safety f.eks. PLC'en og ikke sensoren, der omskifter. Dette medfører dyre sikkerhedsarkitekturer, og der opstår en ny afhængighed mellem sensoren og PLC'en, f.eks. i tilfælde af udskiftning.
Metoden er baseret på punkt-til-punkt-forbindelser, f.eks. stjernekonfigurationer i marken eller ind i kontaktskabet. Slutresultatet er, at både installations- og engineering-omkostningerne er væsentligt højere end ved diagnoseløsningen. Afhængigt af applikation afgør cost/benefit-forholdet, om man bestemmer sig for det ene eller det andet system. Resultat: IO-Link Safety er i øjeblikket stadig en fremtidsvision – vores diagnoseløsning kan du bruge allerede nu. Den smarte diagnose fra Pilz til fremtidens fabrik!
Yderligere oplysninger:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]