Türkiye | türkçe

24 Ağu 2017

Geleceğin üretim sistemi: Müşteri taleplerine etkin şekilde yanıt verebilirsiniz

Otomasyon sistemi PSS 400 kişisel, yüksek performanslı ve modüler otomasyon konseptleri sağlar. Mühendislik yazılımı PAS4000'in yeni 16. sürümünün sağladığı yenilik ile modüler makinelerin standartlaşması daha da kolaylaşıyor.

PSS 4000 otomasyon sistemi yarının esnek ve modüler üretimine yanıt veriyor. Akıllı ve basit Mühendislik yazılımı PAS4000 sayesinde tesis üreticileri değişen pazar koşullarına ve modül kapasitesi uyarlamalarına hızlı ve esnek şekilde yanıt verebiliyor. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilen bileşenlerle, hızlı değişiklikler ve esnek üretim prosedürleri uygulayabilirsiniz. Otomasyon sistemi tesisleri tüm kullanım ömrü için son derece kullanılabilir hale getirir ve Endüstri 4.0 çözümlerini destekler.


Özelleştirilmiş ancak ekonomik üretim

Üretim tesisi olarak özelleştirilmiş ancak ekonomik bir şekilde üretim yapmak istemez misiniz? Bu şekilde çeşitli sürümleri etkin bir şekilde yönetmeniz gerekir. Üretim hatlarınız için yüksek seviye kullanılabilirlik elde etmenin tek yolu budur. Otomasyon sistemi PSS 4000'in Mühendislik yazılımı PAS4000 Sürüm 16'da yer alan bir yenilik modüler makineleri standartlaştırmayı daha da kolay kılıyor.


Modüler makineler ile daha kolay standartlaştırma

Uygulama parametreleri ile yapılandırma kontrolü emniyet ile ilgili bileşenlere de genişledi. Bu şekilde modüler makine emniyet kavramlarını farklı sürümler veya çeşitli işlev modülleri ile basitçe birleştirebilirsiniz . Uygulama parametreleri, sistem başlatılırken seçili (makine) sürümünde hangi donanımın yer aldığını ve kullanılacak program sürümünü kontrol sistemine iletir.

Bu şekilde olası tüm sürümlerle özel bir PAS programı oluşturmak ve işletmeye alırken ilgili genişleme sürümünü seçmek mümkündür. Üretici tesis olarak üretim kullanımını iyileştirebilir ve üretim süreçlerini optimize edebilirsiniz.


Sürümleri kolayca yapılandırın

Proje yapılandırması sonrasında tesis üzerinde değişiklik yapılabilir, bu nedenle kullanıcı programlarını uyarlamak gerekli değildir. Bir tesis farklı bir sürümde kullanılacaksa, uygulama parametrelerini değiştirmek yeterlidir. Proje, tesis aralığının tüm sürümleri için yalnızca bir kez oluşturulması gerekir.

Büyük avantaj: Farklı sürümler için onaylanmış bir proje kullanabilirsiniz. Proje sağlaması değişmez. Her sürümün özel işlevlerini etkinleştiren tüm uygulama parametreleri özel bir sağlama ile dahil edilir. Bu şekilde ilk bakışta projenin kendisi yerine değiştirilen uygulama parametrelerinin değerleri açık bir şekilde görülebilir.


Ayrıntılı bilgiler:

Mühendislik yazılımı PAS4000