Türkiye | türkçe

19 Nis 2016

Emniyet cihazı tanılama sayesinde daha az servis dağıtım ihtiyacı

Servis dağıtım ihtiyaçlarını azaltacak emniyet cihazı tanılama özelliklerine sahip basit ve kapsamlı tanılama.

Daha az servis dağıtımı, daha yüksek seviyede kullanılabilirlik

Emniyet cihazı tanılama, Pilz emniyet cihazlarından geniş kapsamlı tanılama verileri almanıza olanak sağlar. Yeni PSENcode sensörlerinde bulunan konvansiyonel sinyal kontakları fieldbus modülü tarafından otomatik olarak etkinleştirilir ve emniyet cihazı tanılama için güçlendirilir. Tanılama verileri, servis dağıtım ihtiyacını azaltmanıza ve daha fazla makine kullanılabilirliği sunmanıza imkan tanır.


Aynı sensör, kapsamlı tanılama

Genişletilebilirlik özellikleri sayesinde emniyet cihazı tanılama mekatronik sistem yaklaşımını destekler. Bu, fieldbus modülü ve bağlantı kutusundan ve ilgili emniyet cihazlarından oluşmaktadır (örn. PSENcode ince tasarım). Fieldbus modülü üzerindeki entegre ekran, kapsamlı tanılama verilerinin doğrudan alınmasını sağlar. Emniyet cihazı tanılama ayrıca alanda seri bağlantı sayesinde hızlı ve kolay kurulum olanağı sunar. PNOZ X veya PNOZsigma ile birleştirildiğinde tek bir noktadan tüm çözümlere ekonomik bir şekilde ulaşırsınız.


Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

  • Servis dağıtım ihtiyacını ortadan kaldıran ve duraklamaları azaltan geniş kapsamlı tanılama
  • Aynı sensörler ve IP67 kablo tertibatının kullanımı sayesinde basit tanılama
  • Bilgiler doğrudan iletişim modülü üzerindeki entegre ekran yoluyla alınır
  • Sahada seri bağlantı sayesinde hızlı ve kolay kurulum
  • Üçüncü taraf servisleri I/O aracılığıyla doğrudan bağlanabilir
  • PNOZ X veya PNOZsigma ile ekonomik hepsi bir arada çözüm


Hannover Messe 2016'da bizi ziyaret edin!

Yenilikler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ister miydiniz? O zaman 25-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Hannover Meese'de bizi ziyaret edin! Bizi salon 9 stand D17'de ziyaret etmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz.
 

Daha fazla bilgi için:

Emniyet cihazı tanılama

Pilz, Hannover Messe 2016 fuarında

Emniyet cihazı tanılama sayesinde daha az servis dağıtım ihtiyacı