Türkiye | türkçe

20 Kas 2015

PNOZmulti Configurator 10 – şimdi yükseltin

Demo yazılımı ücretsiz olarak hemen indirip test edebilirsiniz!

PNOZmulti Configurator 10.0.0 versiyonu artık hazır. Tüm PNOZmulti kontrol sistemlerini konfigüre etmek için zekice tasarlanmış, kullanımı kolay konfigürasyon aracını kullanın. Yükseltmeye değer; işte versiyon 10'un öne çıkan bazı özellikleri:
 

  • PNOZmulti 2 kontrol sisteminin PNOZ m B1 yeni temel ünitesi desteklenir. PNOZ m B1'in sunduğu birçok özellik vardır: Artık temel ünitede giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Genişletme modülleri seçenekleriyle uygulamaya tam uyum sağlar. Siz kullanıcı olarak yalnızca ihtiyacınız olan için ödeme yaparsınız. PNOZ m B1 ile 1024'e kadar bağlantı hattıyla çok daha büyük projeler gerçekleştirilebilir. PNOZ m B1 için tarih ve saat de PNOZmulti Configurator'da ayarlanabilir.
     
  • PNOZmulti 2 kontrol sisteminin hareket izleme modülleri versiyon 2.0'da desteklenir ve modül üzerinde doğrudan çalışan özel modül programlarının konfigürasyonuna olanak sağlayan ilk genişletme modülleridir. Bu durum kullanıcıya birçok bölgenin izlenmesi için detaylı konfigürasyon gibi önemli avantajlar sunar; örneğin, genişletme modülünde yerel olarak kontrol edilen hız veya dönme hızı. Bir diğer avantaj da, modül programı temel ünitenin yükünü aldığından uygulamada daha fazla esneklik olmasıdır.


(Demo) versiyonu hemen indirin ve başlayın!

Yazılımı şimdi test edin. Demo yazılımı indirme alanımızdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz (kayıtlı kullanıcılar için). E-mağazamıza kayıt ücretsizdir ve hiçbir taahhüt gerektirmez. 

Demo yazılım, lisans satın alınarak tam versiyona yükseltilir. (Lütfen dikkat: her yeni tam versiyon yayınlandığında yeni bir yazılım lisansı gerekir; daha sonra mevcut lisansın geçerliliği sona erer.)


Daha fazla bilgi:

PNOZmulti Configurator'ı İndirin

PNOZmulti Konfigüratör 10.0.0 Yazılımı Beni Oku Dosyası

PNOZmulti Configurator – öğretici videolar

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri

PNOZmulti Configurator versiyon 10.0.0 – yeni PNOZ m B1 temel ünitesi ile donanım konfigürasyonu