Ostfildern, 15.01.2019

Neue Qualifizierung zum "CECE – Certified Expert in CE Marking" - CE-Kennzeichnung auf höchstem Niveau

Pilz ergänzt sein internationales Schulungsangebot um eine weitere TÜV-zertifzierte Qualifizierung: Die neue Weiterbildung zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“ vermittelt Expertenwissen über alle erforderlichen Schritte auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung.

Alle Maschinen, die nach dem 1.1.1995 erstmalig im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wurden, unterliegen der Maschinenrichtlinie (aktuell gültige Version 2006/42/EG) und müssen somit mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein – unabhängig von Herstellungsort. Das dafür zu durchlaufende Konformitätsbewertungsverfahren setzt detailliertes Wissen über die erforderlichen Schritte voraus.

Komplettes Wissen, für alle Maschinen
Die Qualifizierung "CECE – Certified Expert in CE Marking" vermittelt das notwendige Wissen, um CE-Kennzeichnungen an neuen, bestehenden oder veränderten Maschinen gemäß geltender Rechtsprechung und Normen vorzunehmen. Damit richtet sich das Programm insbesondere an Maschinenhersteller, Importeuere und Integratoren sowie am CE-Prozess beteiligte Personen auf Betreiberseite.
Das Training deckt den kompletten CE-Kennzeichnungsprozess für alle Arten von Maschinen ab – anhand eines virtuellen Maschinenmodells wird der Weg von der Risikobeurteilung bis hin zur Anbringung der CE-Plakette verdeutlicht. Teilnehmer proftieren von jahrelanger Praxiserfahrung der Trainer und können ihr erlerntes Wissen dank der detaillierten Anwendungsbeispiele und der Teilnahme an den Praxis-Workshops innerhalb des Trainings direkt in die Praxis umsetzen.

Weltweit anerkannt
Die Qualifikation ist international ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Pilz Tochtergesellschaften die Teilnehmer weltweit in der jeweiligen Landessprache und auf einheitlichem Niveau ausbilden.  
Nach Abschluss des Schulungsprogramms absolvieren die Teilnehmer einen Multiple-Choice-Test. Bei bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer das weltweit anerkannte
TÜV-NORD-Zertifkat zum "CECE – Certifed Expert in CE Marking".

Unternehmens-Standards setzen
Die Qualifikation ist nicht nur für Einzelpersonen sinnvoll: International agierende Unternehmen können die Qualifikation als unternehmensinternen Standard etablieren. Sie schaffen damit über alle Standorte ein einheitliches Niveau mit Blick auf den CE-Kennzeichnungsprozess und unter Berücksichtigung der relevanten Normen und Richtlinien.

Mit der Weiterbildung zum
Mit der Weiterbildung zum

Mit der Weiterbildung zum "CECE – Certified Expert in CE Marking" erreichen die Teilnehmer die höchstmögliche Qualifikation im Bereich CE-Kennzeichnung.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at