Für ein flexibles, sicheres Management von Zugängen und Zugriffen an Maschinen bietet der Automatisierungsexperte Pilz eine neue Variante seines elektronischen Zugangsberechtigungssystems. Mit PITreader card unit können Betreiber nun die Berechtigungen auf RFID-Transponder im Karten- oder Stickerformat vergeben.
Ostfildern, 21.02.2023
Mit dem Zugangsberechtigungssystem PITreader card unit von Pilz werden Berechtigungen nun auf RFID-Karten oder -Stickern vergeben - Authentifikation im passenden Format
Mit seinem Zugangsberechtigungssystem PITreader card unit stellt Pilz neue Formate für die effiziente Regelung von Zugangs- und Zugriffsberechtigungen vor: Die RFID-fähigen Karten PITreader card und Sticker PITreader sticker können gemeinsam mit oder anstelle des PITreader key Transponderschlüssels eingesetzt werden. Maschinenbediener erhalten auf dem Transponder ihre individuellen Berechtigungen und authentifizieren sich damit an PITreader card unit, um Zugang zu einer Maschine oder Anlage zu erhalten. Betreiber erhöhen so die Industrial Security, weil sie steuern, wer welche Berechtigung und damit Zugang zum Prozess erhält. Mit den neuen Transpondervarianten erhalten Betreiber mehr Flexibilität beim Management von Zugangsberechtigungen. Gleichzeitig erfüllen sie auch die Anforderungen an die funktional sichere Betriebsartenwahl.
Eine Schlüsselkarte, viele Funktionen
Die RFID-Transponder sind sowohl frei beschreibbar als auch vorkonfiguriert erhältlich. Eine transparente Aussparung an PITreader card bietet dem Anwender auch bei vorgehaltener Karte freie Sicht auf die LED-Statusanzeige am Zugangsberechtigungssystem. Werden im Unternehmen bereits RFID-fähige Karten verwendet, können diese ebenfalls im Verbund mit PITreader card unit genutzt werden: Der Anwender benötigt dann nur eine Karte für mehrere Funktionen. Damit spart er Zeit bei der Authentifizierung an der Maschine oder Anlage und erhält eine besonders flexibel sowie einfach handhabbare Lösung. Mit PITreader S card unit stellt der Automatisierungsexperte zudem eine Variante für die Integration des OPC UA Standards vor, die optimale Sicherheit und Konnektivität ermöglicht.
Einfache Verwaltung der Berechtigungen
Über die grafische Oberfläche der dazugehörigen Softwarelösung PIT Transponder Managers (PTM) von Pilz verwaltet der Administrator seine Benutzereinstellungen, Blockierlisten und Anwenderdaten für die Transponderschlüssel, -karten oder -sticker. Mit vorkonfigurierten Templates werden individuelle Benutzerberechtigungen einfach und in wenigen Schritten auf den RFID-Transponder geschrieben. Die Importfunktion erlaubt, Informationen in kurzer Zeit direkt in die integrierte Datenbank einzulesen, für den Administrator eine deutliche Zeitersparnis. Sind mehrere Ausleseeinheiten PITreader in einem Unternehmen im Einsatz, werden diese mit dem Softwaretool User Authentication Service (UAS) organisiert.
PITreader card unit kann in Kombination mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 oder dem Automatisierungssystem PSS4000 von Pilz effizient für die Regelung der Zugangsberechtigung und die sichere Betriebsartenwahl genutzt werden. So trägt die Komplettlösung von Pilz in verschiedensten Prozessen zu mehr Safety und Security bei.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at