Pilz erhielt für sein modulares Sicherheitsrelais myPNOZ als erstes Unternehmen durch TÜV SÜD das UKCA (United Kingdom Conformity Assessment )-Zertifikat. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät in Losgröße 1 auch nach Januar 2023 im britischen Markt normenkonform und damit einsatzbereit ist. Bedingt durch den Brexit wird das bisherige, in der europäischen Union genutzte CE-Kennzeichen im Vereinigten Königreich Großbritannien (UK) durch das dort gültige UKCA-Zertifikat ersetzt.
Ostfildern, 28.06.2022
Sicherheitsschaltgerät myPNOZ von Pilz erhält TÜV Süd-Zertifikat UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) für Großbritannien - Zertifizierter Einsatz in GB
Die Zertifizierung stellt sicher, dass Kunden außerhalb des Vereinigten Königreichs Großbritannien, die myPNOZ von Pilz in ihren Maschinen und Anlagen nutzen, weiterhin richtlinienkonform nach Großbritannien exportieren können. TÜV Süd hatte als offiziell anerkannte Prüfstelle durch das britische Regierungsamt für Business, Energy & Industrial Strategy BEIS die UKCA-Konformität für das modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ bereits Anfang 2022 bestätigt.
Weitere PNOZ-Sicherheitsschaltgeräte für UK
Nach der erfolgreichen Zulassung wird TÜV Süd gemeinsam mit dem Automatisierungsexperten Pilz weitere Geräte aus der Produktfamilie der Sicherheitsschaltgeräte PNOZ nach UKCA zertifizieren. So steht auch nach Ablauf der Brexit-Übergangsfrist am 1. Januar 2023 – neben weiteren Produktfamilien von Pilz – ein umfassendes PNOZ-Portfolio für die Einfuhr nach Großbritannien zur Verfügung.
UKCA statt CE-Kennzeichen nach Brexit
Das UKCA-Prüfzeichen ersetzt das CE-Kennzeichen des EU-Binnenmarktes, das bis Ende 2022 für eine Produktzulassung auf dem britischen Markt weiterhin akzeptiert wird. Die UKCA-Zertifizierung wird nach dem Ablauf der Übergangsfrist für alle Produkte verpflichtend sein, die nach UK (England, Wales und Schottland) exportiert und verkauft werden.
myPNOZ – neue Generation Sicherheitsschaltgeräte
Pilz hat für sein neuartiges modulares Sicherheitsschaltgerät myPNOZ ein digitales, durchgängiges Komplettkonzept von der Auswahl bis zur Bestellung aufgesetzt: Mit myPNOZ lassen sich sichere Lösungen nach kundenspezifischen Anforderungen individuell in Losgröße 1 bauen. myPNOZ überwacht die Sicherheitsfunktionen Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter, Zweihand-( (IIIA/C-) und Zustimmtaster und besteht aus einem Kopfmodul mit bis zu maximal acht frei kombinierbaren Erweiterungsmodulen. Im dazugehörigen Onlinetool myPNOZ Creator lässt sich aus einer Vielzahl an Variationsmöglichkeiten eine bedarfsgerechte Sicherheitslösung zusammenstellen.
Weitere Informationen zur UKCA-Zertifizierung finden Sie hier

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at