Der Automatisierungsexperte Pilz hat eine Ausschreibung des schwedischen Zentralamts für Verkehrsinfrastruktur, Trafikverket, für sich entschieden. Pilz erhielt den Zuschlag für die Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur entlang des landesweiten Schienennetzes. Auf Basis der Pilz Bahnsteuerung wird die Datenübertragung von analoger Kupfer-Technologie auf leistungsfähigere und zuverlässigere Glasfasertechnik umgestellt.
Ostfildern, 14.12.2023
Schwedische Bahnbehörde Trafikverket setzt bei Digitalisierungsprojekt auf innovative Bahnlösung von Pilz - Sichere Steuerungstechnik für schwedisches Schienennetz
Vor kurzem gab Trafikverket bekannt, dass sich Pilz unter den Mitbewerbern der Ausschreibung „Safe Relay Messages over Opto (SRO)“ durchgesetzt hat. Damit wird die Infrastruktur an Bahnstrecken sukzessive auf digitale Technologie umgerüstet. Trafikverket besitzt und verwaltet mit 14.200 Kilometern den Großteil des schwedischen Schienennetzes.
Digitalisierung? Aber sicher!
Die innovative Bahnsteuerung von Pilz wird künftig basierend auf dem sicheren Echtzeit-Ethernet SafetyNET p die Kommunikation zwischen den Stellwerken und den Schaltschränken an der Strecke übernehmen. Damit können beispielsweise Informationen über die Auslastung der Strecke weitergegeben oder Signale gesteuert werden. Die digitalen E/A Signale werden dabei über Glasfaser-Langstreckenverbindungen übertragen. Außerdem stellt die Lösung von Pilz den sicheren Betrieb nach SIL4 und gemäß EN 50126 sicher.
Weitere Informationen zu den Digitalisierungslösungen von Pilz für die Bahnindustrie finden Sie hier
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]