Die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 von Pilz für das Burner Management verfügen ab sofort über die Zertifizierung der Underwriters Laboratories (UL). Die Zertifizierung der globalen Prüforganisation UL mit Hauptsitz im US-amerikanischen Northbrook bestätigt, dass das Basisgerät sowie die Module der Kleinsteuerung die nationalen Sicherheitsstandards der USA und Kanada für Feuerungsanlagen erfüllen. Davon profitieren Anwender vor Ort, da sich die Inbetriebnahme feuerungstechnischer Anlagen schneller durchführen lässt.
Ostfildern, 11.11.2021
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 für Feuerungsanlagen von Pilz jetzt mit UL-Zertifizierung für USA und Kanada - Der Burner jetzt auch für Nordamerika!
Die Zertifizierung nach UL 60730-1 und UL 60730-2-5 erfolgte aktuell für das Basisgerät PNOZ m B1 Burner sowie die Erweiterungsmodule PNOZ m EF 16DI und PNOZ EF 8DI4DO und die Feldbusmodule PNOZ m ES PROFINET und PNOZ ES PROFIBUS.
Zertifizierte Sicherheit für Feuerungsanlagen
Die UL 60730-1 und UL 60730-2-5 befassen sich mit Feuerungsautomaten, die zur automatischen Steuerung von Brennern mit Öl, Gas, Kohle oder anderen brennbaren Stoffen eingesetzt werden. Die UL-Zertifizierung ermöglicht Unternehmen bzw. Anwendern den Zugang zum nordamerikanischen Markt.
Das Basisgerät PNOZ m B1 Burner erfüllt die Anforderungen nach NFPA 85 und NFPA 86, die den Marktzugang in Nordamerika wesentlich erleichtern. Die NFPA 85 hat die Erhöhung der Betriebssicherheit der Kessel im Fokus, die NFPA 86 die Minimierung der Brand- und Explosionsgefahr bei Öfen. PNOZmulti 2 Burner ist zudem normenkonform nach den europäischen Normen EN 298 und EN 50156-1 und EN 50156-2 und verfügt über eine TÜV-Zertifizierung.
Feuerungstechnik im Komplettpaket sicher managen
Mit dem Basisgerät PNOZ m B1 Burner der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 lassen sich ab der Version 10.12 des Softwaretools PNOZmulti Configurator die sichere Überwachung und gleichzeitig sichere Steuerung von Feuerungsanlagen mit einer Lösung einfach managen. Denn PNOZmulti 2 steuert und überwacht sowohl den Brenner selbst als auch die gesamte Feuerungsanlage. Ein Erweiterungsmodul PNOZ m EF 4DI4DORD mit vier sicheren, diversitären Relaisausgängen zur Steuerung der Sicherheitsventile eines Brenners steht darüber hinaus zur Verfügung. Durch die Diversität kann ein Sicherheitslevel bis Performance Level (PL) e erreicht werden.
Rundum-Schutz für vielfältige Einsatzszenarien
Dabei lassen sich unterschiedliche Brennertypen wie Leitbrenner oder Nicht-Leitbrenner, direkte oder indirekte Zündung, Nieder- oder Hochtemperaturbetrieb kontrollieren. So unterstützt die konfigurierbare Kleinsteuerung Anwendungen in der Lebensmittel- und Süßwarenindustrie – zum Beispiel bei Waffelbackautomaten –, in der Rohrzucker- oder Ethylalkoholproduktion aber genauso auch in der Gebäudeautomatisierung wie in der Automobilbranche und beispielsweise in der Prozessindustrie.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at