Auf der diesjährigen Messe „Components by Interpack 2020“ stellt das Automatisierungsunternehmen Pilz flexible Systemlösungen für Verpackungsmaschinen in den Fokus des Messeauftritts. Schwerpunktthema ist über die Maschinensicherheit (Safety) hinaus auch die Industrial Security rund ums Verpacken. Einen thematischen Fokus setzt der Automatisierer im Bereich sichere Zugangskontrolle.
Ostfildern, 12.03.2020
Pilz auf der „Components Special Trade Fair by Interpack” 2020 in Düsseldorf, Halle 18, Stand 18B02 - Sicher und secure Verpacken!
Besucher der Interpack können sich live am Pilz Schutztürmodell über die umfassenden Einsatzmöglichkeiten des modularen Schutztürsystems in der Verpackungsindustrie informieren.
Safety auf ganzer Linie
Das modulare Schutztürsystem von Pilz umfasst individuelle Schutztürlösungen, die optimal abgestimmt sind auf die Anforderungen unterschiedlichster Applikationen in der Verpackungsindustrie. Passend zur Applikation können unterschiedliche Komponenten kombiniert werden. Die Variante „Schutztürsensor PSENmlock mit Reihenschaltung“ bietet in Kombination mit der Diagnoselösung Safety Device Diagnostics von Pilz einen Mehrwert insbesondere bei wiederholtem und häufigem Eingreifen in den Verpackungsprozess: Die einzelnen Schalter bzw. Türen der Verpackungsmaschine können damit gezielt und somit effizient angesteuert werden.
Security fängt bei der Zugangskontrolle an
Ein sicheres Zugangsmanagement für Maschinen und Anlagen ist auch in der Verpackungsindustrie essenziell. Automatisierungslösungen sollten diesen Aspekt abdecken. Pilz hat hier für die Wahl der Betriebsart und dem Management von Zugangsberechtigung die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit im Gepäck. Als Systemlösung ermöglicht die Kleinsteuerung im Verbund mit der Ausleseeinheit PITreader des Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssytems PITmode eine umfassende Zugangskontrolle sowie eine funktional sichere Betriebsartenwahl. Durch die hierbei verwendetet codierte RFID-Transponder-Schlüssel-Technologie ist eine „secure“ Traceability gewährleistet. So sorgt die Lösung aus Kleinsteuerung und Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssytem für Verpackungsabläufe in der Produktion, die im Sinne von Safety und Industrial Security sicher sind.
Hardware für umfassende Sicherheitskonzepte
Für den optimierten Betrieb ist ein individuelles Sicherheitskonzept für Verpackungsmaschinen notwendig, unabhängig davon ob es sich um Primärverpackung, Sekundärverpackung oder Endverpackung handelt. Zunehmend wichtiger wird der Bereich Industrial Security – insbesondere der Schutz sensibler Daten, um etwa die Verfügbarkeit von Verpackungsmaschinen zu garantieren. Hierfür ist eine ganzheitliche Herangehensweise mit Blick auf das Thema Safety & Security erforderlich, das durch passende Hardware-Lösungen gestützt werden sollte. In Düsseldorft zeigt Pilz, wie die Application Firewall SecurityBridge die konfigurierbare, sichere Kleinsteuerung PNOZmulti und das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz vor netzwerkbasierten Angriffen und vor unautorisiertem Zugriff gerade auch in der Lebensmittel- oder Pharmabranche schützen kann. Manipulation oder Angriffen von außen auf die Verpackungslinie kann damit ein Riegel vorgesetzt werden.
Pilz stellt aus in Halle 18, Stand 18BO2. Weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz unter: www.pilz.com/interpack
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at