Ostfildern, 06.03.2024

Sicheres Radarsystem PSENradar von Pilz: neue Anwendungen durch erweitertes Sichtfeld und FSoE-Anbindung - Sicher arbeiten unter rauesten Bedingungen

Mit dem sicheren Radarsystem PSENradar von Pilz kann die Schutzraumüberwachung in rauen Umgebungen nun für weitere Anwendungen umgesetzt werden: Dank erweiterter Sichtfeldfunktionen lassen sich die Radarsensoren in unterschiedlichen Produktionsumgebungen einfacher integrieren. Die Flexibilität durch anpassbare Sichtfelder bietet insbesondere Vorteile bei beengten Platzverhältnissen. Zum anderen ist die Anbindung an das offene Sicherheitsprotokoll Safety over EtherCAT FSoE jetzt möglich: Verkabelungsaufwand und Kosten sind geringer.

Zum bereits verfügbaren Radarsensor mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 5 Metern ist nun auch der sichere Radarsensor PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR mit einem Bereich von 0 bis zu 9 Metern erhältlich. Damit ist eine effiziente Absicherung mobiler Anwendungen möglich.

Flexibler Blickwinkel = mehr Produktivität
Neu bei beiden Sensorgeräten sind die Möglichkeiten, Sichtfelder flexibel zu konfigurieren: Über den symmetrischen Blickwinkel hinaus, lassen sich jetzt asymmetrische sowie korridorförmige Blickwinkel einstellen. Damit kann PSENradar in unterschiedlichen Produktionsumgebungen zuverlässig eingesetzt werden. Das spart zudem Platz in der Produktion, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, z.B., wenn Maschinen in unmittelbarer Nähe zueinanderstehen oder Laufwege direkt an Maschinen vorbeiführen. Da sich die Einstellungen des Sichtfeldes jetzt individueller konfigurieren lassen, ist der Radarsensor flexibler platzierbar, ohne den Produktionsbetrieb einzuschränken. Dies sorgt nicht nur für mehr Sicherheit in rauen Umgebungen, sondern auch für ein Plus an Produktivität.

Radar verbindet
PSENradar bietet zusammen mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz eine sichere Komplettlösung für die Schutzraumüberwachung – inklusive der sicheren Datenübertragung mit FSoE im EtherCAT-Kommunikationssystem. Das neue Auswertegerät des Radarsystems PSENradar ermöglicht dabei die FSoE-Funktionalität nach IEC 61508 für Sicherheitsanwendungen bis zu SIL 3. Als FSoE-MainInstance (FSoE-Master) vereint PNOZmulti 2 die Überwachung aller Sicherheitsfunktionen einer Radar-Applikation in einem Gerät und stellt Verbindungen zu sicheren FSoE SubordinateInstances (FSoE-Slaves) im Netzwerk her.
Im Komplettpaket aus sicherer Kleinsteuerung PNOZmulti 2 als FSoE-MainInstance mit sicherem Radarsystem kann diese sicherheitsrelevante Vernetzung als Ein-Kabel-Lösung einfach und mit minimalem Verdrahtungsaufwand umgesetzt werden.

Das sichere Radarsystem PSENradar von Pilz bietet neue Anwendungen: Die Sensoren PSEN rd1.2 sensor F-FOV sowie PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR erweitern die Möglichkeiten, Sichtfelder zu konfigurieren, das neue Auswertegerät PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit die FSoE-Anbindung. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Das sichere Radarsystem PSENradar von Pilz bietet neue Anwendungen: Die Sensoren PSEN rd1.2 sensor F-FOV sowie PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR erweitern die Möglichkeiten, Sichtfelder zu konfigurieren, das neue Auswertegerät PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit die FSoE-Anbindung. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Das sichere Radarsystem PSENradar von Pilz bietet neue Anwendungen: Die Sensoren PSEN rd1.2 sensor F-FOV sowie PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR erweitern die Möglichkeiten, Sichtfelder zu konfigurieren, das neue Auswertegerät PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit die FSoE-Anbindung. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld