Ostfildern, 27.07.2023

Pilz und Pintsch vertiefen ihre Entwicklungspartnerschaft mit einem Rahmenliefervertrag - Langfristige Kooperation für digitale Bahnlösungen

Das Automatisierungsunternehmen Pilz und der Experte für eine sichere Schieneninfrastruktur Pintsch entwickeln gemeinsam innovative Leit- und Signaltechnik für die Digitalisierung der Bahn. Mit der Unterzeichnung eines Rahmenliefervertrags gehen die Kooperationspartner nun den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit.

Im Juli 2023 unterzeichneten Susanne Kunschert, Geschäftsführende Gesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG, und Tilo Brandis, Geschäftsführer der Pintsch GmbH, einen Rahmenliefervertrag. Beiden Partnern ist die langfristige Zusammenarbeit ein wichtiges Anliegen.

Vereinte Expertise für innovative Infrastruktur
Im Mittelpunkt der Entwicklungspartnerschaft stehen innovative Lösungen, die die Digitalisierung der Bahninfrastruktur vorantreiben sollen. „Schon an diesem Punkt unserer recht jungen Zusammenarbeit sehen wir, dass sich unsere Automatisierungslösungen perfekt für viele Digitalisierungsprojekte der Bahn einsetzen lassen und dort einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Schieneninfrastruktur leisten können,“ stellt Susanne Kunschert fest.

EULYNX Object Controller für deutsches Bahnprojekt
Ein erstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist der gemeinsam entwickelte EULYNX Object Controller. Dieser übersetzt digitale Steuerbefehle aus den Stellwerken in Signale für gleisseitige Komponenten. Pilz trägt dazu mit seiner sicheren, innovativen Bahnsteuerung bei. Das Besondere an der Lösung ist der generische Einsatz, der auf unterschiedliche Projekte übertragbar ist. Der EULYNX-Standard stellt eine herstellerunabhängige Schnittstelle zwischen verschiedenen Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik bereit. „Leistungsfähige COTS (Commercial-of-the-Shelf) Rechner und Komponenten bieten erhebliche Vorteile in der Digitalisierung der Bahninfrastruktur“, erläutert Tilo Brandis. Damit ist die Technologie die Basis für die Zukunft in der Bahninfrastruktur.
Bereits ab Herbst wird der Pilz Object Controller zum Einsatz kommen: Im Projekt Zwieseler Spinne zeigt Pintsch mit Pilz-Technik die konkrete Umsetzung digitaler Lösungen für die Modernisierung der Signal- und Stellwerkstechnik. Das Projekt ist Teil des Schnellläuferprogramms des Bundes, der Bahnindustrie und der Deutschen Bahn (DB).

Erfahren Sie hier mehr über die Digitalisierung für die Bahntechnik mit Pilz

 

Über Pintsch GmbH

Die PINTSCH GmbH mit Sitz in Dinslaken und Niederlassungen in den Niederlanden und USA ist einer der führenden Anbieter für sicherheitsrelevante Komponenten, Systemen und Lösungen für die Bahninfrastruktur.
Zum Angebotsportfolio gehören u. a. die Bahnübergangstechnik, Stellwerks- und Rangiertechnik, Fördertechnik, Achszähltechnik, Weichenantriebe und Weichenheizungen. Von der Entwicklung, Zulassung und Planung, über die Fertigung und Montage bis hin zur Inbetriebnahme und schlüsselfertigen Übergabe kommt alles aus einer Hand. Das Serviceangebot umfasst zudem die Wartung und Instandhaltung, Monitoring, Ersatzteilversorgung, Reparaturen und Schulungen. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus sowohl die Neuerrichtung als auch die Instandhaltung von Streckenabschnitten mit Fokus auf Regionalstrecken.

 

Susanne Kunschert, geschäftsführende Gesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG und Tilo Brandis, Geschäftsführer der Pintsch GmbH setzen mit dem gemeinsamen Lieferrahmenvertrag ein Zeichen für langfristige Zusammenarbeit und technologische Innovationen für eine moderne Bahninfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, geschäftsführende Gesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG und Tilo Brandis, Geschäftsführer der Pintsch GmbH setzen mit dem gemeinsamen Lieferrahmenvertrag ein Zeichen für langfristige Zusammenarbeit und technologische Innovationen für eine moderne Bahninfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, geschäftsführende Gesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG und Tilo Brandis, Geschäftsführer der Pintsch GmbH setzen mit dem gemeinsamen Lieferrahmenvertrag ein Zeichen für langfristige Zusammenarbeit und technologische Innovationen für eine moderne Bahninfrastruktur. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld