Mit „Machinery Safety Evaluation“ (MSE) bietet der Automatisierungsexperte Pilz eine neue Dienstleistung zur Bewertung der Maschinensicherheit von Bestandsmaschinen an. Betreiber erhalten auf einem Dashbord einen einfachen und schnellen Überblick über den Sicherheits- und Konformitätsstatus ihrer Maschinen. Damit stellt Pilz in seinem Dienstleistungsangebot eine besonders effiziente Ergänzung zur umfassenden Risikobeurteilung oder Sicherheitsanalyse des Maschinenparks zur Verfügung.
Ostfildern, 02.11.2022
Neues Dienstleistungsangebot von Pilz für die Bewertung der Maschinensicherheit - Konformität auf einen Blick
Die Dienstleistung „Machinery Safety Evaluation“ umfasst die Bewertung von Maschinen einer Produktionsanlage vor Ort hinsichtlich der geltenden Sicherheits- und Konformitätsanforderungen. Dabei berücksichtigt Pilz nicht nur die gültigen Normen und Richtlinien am Einsatz- oder Bestimmungsort der Maschinen, sondern auf Wunsch auch individuelle, unternehmensinterne Vorgaben der Kunden. Als Ergebnis erhalten Betreiber auf einen Blick den aktuellen Konfirmitätsstatus pro Maschine oder Anlage auf einem übersichtlichen und umfangreichen softwaregestützten Dashboard. Eine Maßnahmenliste mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen – sortiert nach Priorität – weist einen effizienten Weg zum sicheren Maschinenpark. Auf Wunsch unterstützt Pilz bei der Umsetzung dieser Maßnahmen.
Die „Machinery Safety Evaluation“ richtet sich an Betreiber, die die Sicherheit und Konformität ihrer Bestandsmaschinen effizient für einen vollen Mitarbeiter- und Haftungsschutz bewerten lassen möchten. Auch für Maschinen, die auf ihr Potenzial für Retrofitmaßnahmen geprüft werden sollen oder zugekauft worden sind, bietet sich die schnelle und einfache Bewertung der Maschinensicherheit durch die Experten von Pilz an.
Technischer Detailgrad auf zwei Leveln
Pilz bietet „Machinery Safety Evaluation“ in zwei Detailgraden je nach individuellem Bedarf des Kunden an. Neben der Konformität des Safety-Status und der Auflistung der Handlungsempfehlungen zur Risikominderung auf Level 1, umfasst Level 2 zusätzlich eine Bewertung der Hauptrisiken sowie eine Prüfung der Dokumentation. Die Experten erstellen, falls gewünscht, eine Konformitätsübersicht nach spezifischen Unternehmensvorgaben, bewerten das maximal erreichbare Performance Level PLr für die geprüften Teilfunktionen und reichen optional auch einen Kostenvoranschlag für ein mögliches Upgrade ein. Interessant, wenn Betreiber einen Maschinentyp an mehreren Standorten einsetzen: Die Ergebnisse einer Maschine können auf ähnliche Maschinen übertragen werden. Betreiber erhalten mit der„Machinery Safety Evaluation“ also eine besonders effizient umgesetzte Konformitätsbewertung.

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at