Auf der internationalen Fachmesse für die Thermprozesstechnik THERMPROCESS präsentiert das Automatisierungsunternehmen Pilz seine Brenner-Management-Systeme, mit denen sich Brenner normenkonform steuern und überwachen lassen. Die fehlersicheren Systeme von Pilz für den Bereich der industriellen Feuerungstechnik steuern und überwachen sowohl die Feuerungsanlage als auch unterschiedliche Brennertypen. Anwender bekommen sichere Hardware sowie Software als Komplettpaket aus einer Hand für ihre Feuerungsanlage. Dabei sind die Systeme sowie auch die Software von Pilz nach den einschlägigen Normen für thermische Prozesse, Dampfkesselanlagen, Feuerungsautomaten und Brenner zertifiziert.
Ostfildern, 15.05.2023
Pilz auf der Thermprocess 2023, Halle 09, Stand B10 – sichere Brenner-Management-Systeme für Feuerungsanlagen - Safety all-inclusive, wo’s brennt!
Zu den Sicherheitsfunktionen an Feuerungsanlagen, die die Hard- und Software von Pilz steuert und überwacht gehören z.B. die Druck-, Temperatur- und Flammenüberwachung, das sicheres Durchlaufen der Sequenz zum Anfahren (Vorspülen, Zünden etc.) und das Abschalten (Nachbrennen, Abfahren etc.) der Brenneranlage. Dazu kommen die sichere Überwachung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses sowie die Ansteuerung von Ventilen, Klappen und Stellantrieben sowie An- und
Abfahren von Ventilen und schließlich die Steuerung und Überwachung von Hochtemperaturanlagen.
Neben der Metallbearbeitung sind Einsatzbereiche die Glas- und Keramikindustrie, die Lebensmittel- und Süßwarenindustrie sowie die Rohrzucker- oder Ethylalkoholproduktion, die Papierindustrie und die Automobilbranche sowie die Petrochemie oder Gasverarbeitung.
Ein Baustein für die gesamte Brenneranwendung
Mit im Düsseldorfer Messegepäck hat Pilz sein Basisgerät PNOZ m B1 Burner der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2. Es sorgt gleichzeitig für die sichere Überwachung und sichere Steuerung von Feuerungsanlagen mit nur einem System. Gesteuert und überwacht werden mit ihm sowohl der Brenner selbst als auch die gesamte Feuerungsanlage. Möglich macht dies der Brenner-Funktionsbaustein in der Software. Er bildet die erweiterte Funktionalität eines flexibel konfigurierbaren elektronischen Feuerungsautomaten nach – bis zu 12 Brenner-Funktionsblöcke können pro Basisgerät konfiguriert werden, d.h. Brenner sicher gesteuert und überwacht werden. Unterschiedliche Brennertypen wie Leitbrenner oder Nicht-Leitbrenner, direkte oder indirekte Zündung, Nieder- oder Hochtemperaturbetrieb gehören dazu. Anwender sparen so Zeit bei Planung und Engineering ihrer Feuerungsanlage.
Auch große Burner-Projekte sicher umsetzen
Für die Umsetzung großer Burner-Projekte hat Pilz sein Automatisierungssystem PSS 4000 mit auf dem Messestand. Es stellt mit den PSSuniversal PLC-Steuerungen in Kombination mit den dazu gehörigen E/A-Modulen eine individuell anpassbare Lösung zur Verfügung – alle
Steuerungssysteme lassen sich auf Kundenanforderungen im Brennerbereich passgenau erstellen. Dabei ermöglicht die offen ausgelegte PSS 4000 die dezentrale Steuerung aller Brenner in der Anwendung, weitgehend unabhängig von der Anzahl der zu steuernden Brenner und deren räumlicher Anordnung. Das System lässt sich darüber hinaus als eigenständige Steuerung oder als Teil eines Netzwerks einsetzen. Die integrierte und umfassende Diagnose erhöht die Produktivität des Brennerbereichs.
Für den internationalen Einsatz zertifiziert
Ein Brenner-Management-System für den automatischen Betrieb einer Brenneranlage muss eine Vielzahl von internationalen Normen erfüllen. Systeme von Pilz erfüllen unterschiedliche nationale und internationale Normen: Über die TÜV-Zertifizierung nach den europäischen Normen EN 298 und EN 50156-1 und EN 50156-2 hinaus werden zum Beispiel auch die Zertifizierung nach UL 60730-1 und UL 60730-2-5 der Underwriters Laboratories (UL) sowie die Anforderungen nach NFPA 85 NFPA 86 und NFPA 87 für die USA und Kanada bzw. der AGA, der Australian Gas Association, erfüllt. Die Zertifizierungen ermöglichen Unternehmen bzw. Anwendern den Zugang zu den entsprechenden Märkten. Auf dem Messestand von Pilz beraten die Experten von Pilz zu allen Fragen rund um das Thema Normen.
Mehr zum Messeaufritt finden Sie hier
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at