Erstmals lässt sich nicht nur die Steuerung und Überwachung des Brenners selbst, sondern der gesamten Feuerungsanlage sicher managen: Das neue Basisgerät PNOZ m B1 Burner der sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 von Pilz unterstützt ab der Version 10.12 des Softwaretools PNOZmulti Configurator die Überwachung und gleichzeitig die sichere Steuerung von Feuerungsanlagen.
Ostfildern, 15.07.2020
Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 von Pilz für Anwendungen in der Feuerungstechnik
Hersteller von feuerungs- und wärmetechnischen Maschinen und Anlagen müssen eine Vielzahl gesetzlicher und normativer Anforderungen berücksichtigen: Mit PNOZ m B1 Burner können sie ab sofort diverse Brenneranwendungen nicht nur einfach konfigurieren, sondern gleichzeitig auch anlagebedingte Sicherheitsfunktionen überwachen.
Brandneue Basis
Das Basisgerät „Burner“ wird ab der Version 10.12 des dazugehörigen Software-Tools PNOZmulti Configurator unterstützt. Dieses stellt nun einen Brenner-Funktionsbaustein für die Konfiguration des Basisgeräts PNOZ m B1 Burner zur Verfügung. Das neue Software-Element ist nach den entsprechenden europäischen Normen, unter anderem nach der EN 298 und der EN 50156 und zertifiziert. So erfüllt der „Burner“ höchste Sicherheitsanforderungen.
„Burner“ für unterschiedlichste Anforderungen
Der Brenner-Funktionsbaustein bildet die erweiterte Funktionalität eines flexibel konfigurierbaren elektronischen Feuerungsautomaten nach. So ist er in der Lage, die gesamte Anlage zu managen. Anwender sparen Zeit bei Planung und Engineering ihrer Feuerungsanlage. Dabei lassen sich unterschiedliche Brennertypen wie Leitbrenner oder Nicht-Leitbrenner, direkte oder indirekte Zündung, Nieder- oder Hochtemperaturbetrieb sicher steuern und überwachen.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at