Als Kooperationspartner des Zentrums für Produktion, Robotik & Automatisierung – einer gemeinsame Initiative der Industriellenvereinigung (IV) Tirol und der Unternehmerischen Hochschule® MCI – bietet Pilz nun sichere Automatisierung zum Anfassen und praxisnahe Trainings zur Maschinensicherheit in einem wissenschaftlichen Umfeld.
Wien, 10.08.2022
MCI ist neuer Kooperationspartner von Pilz
Dank der Kooperation können Unternehmen aktuellste Technologien testen und sichere Automatisierungslösungen evaluieren.
Zum Auftakt der Kooperation findet – neben einer Serie von Zertifikatslehrgängen und Trainings – eine Fachveranstaltung zum Thema Maschinensicherheit statt. Ziel der Veranstaltung ist es, Industrieunternehmen die normativen Anforderungen an die Maschinensicherheit im Lebenszyklus einer Maschine von der Risikobeurteilung bis hin zur CE-Kennzeichnung praxisnah anhand einer abgesicherten Roboterzelle aufzuzeigen.
Kernkomptenz von Pilz ist die Entwicklung hersteller- und produktunabhängiger Lösungen, die einen wirtschaftlichen Mehrwert für Anwender oder OEMs bieten. Dazu zählt auch das umfangreiche Trainingsprogramm der Pilz Academy. „Mit dem MCI verbindet uns vor allem der Anspruch an den qualitativ hochwertigen Wissenstransfer und die ausgeprägten Praxisorientierung. Diese Merkmale zeichnet das MCI und uns gleichermaßen aus“, so David Machanek, Geschäftsführer von Pilz Österreich
Datum und organisatorisches zur Auftaktveranstaltung
20.10.2022 von 12-17 Uhr
Adresse
Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung
MCI | Die Unternehmerische Hochschule
Maximilianstraße 2
6020 Innsbruck
Anmeldung unter Anmeldelink
Funktionale Sicherheit für die Praxis
Das Training „Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849“ richtet sich in erster Linie an Konstrukteure, Systemintegratoren und Instandhalter. Dabei werden die Prozesse und Normen vermittelt, die für die Konstruktion und Bewertung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen wichtig sind.
Im zweiten Teil des Trainings wird an die Theorie angeknüpft und unter Einsatz spezieller Schulungssysteme die funktionale Sicherheit Schritt für Schritt in die Praxis umgesetzt. So erleben Trainingsteilnehmer live die Anforderungen, begreifen aber auch die Auswirkungen auf die Maschine nach der Normenreihe EN ISO 13849 und lernen Alternativen bei der Konstruktion von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen zu entwickeln und anzuwenden.
Der nächste Trainingstermin Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849 | Theorie (Tag 1) und Praxis (Tag 2) findet am 11.-12. Oktober statt, wobei eine Teilnahme auch nur an einem der beiden Module möglich ist.
Über das MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE®
Das MCI verbindet als Unternehmerische Hochschule® Wissenschaft und Wirtschaft zu einem einzigartigen Konzept. Es steht dabei für Internationalität, akademische Qualität, Praxisnähe, Innovation und lösungsorientierte Forschung & Entwicklung.
Über das ZENTRUM FÜR PRODUKTION, ROBOTIK & AUTOMATISIERUNG
Das Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung ist eine gemeinsame Initiative der Industriellenvereinigung (IV) Tirol sowie der Unternehmerischen Hochschule® MCI und dient als Anlaufstelle für Unternehmen. Neben Unternehmen werden Expertinnen und Experten von morgen – junge Menschen, Studierende und Start-ups – unterstützt, ihnen werden Technologien nähergebracht und zur Verfügung gestellt.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]