Ostfildern, 09.11.2023

Konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz jetzt mit FSoE (= FailSafe over EtherCAT)-Anbindung - Sichere Datenübertragung und flexible Architekturen kombiniert

Für eine effiziente Produktion sollten sich Sicherheitskonzepte nahtlos in Maschinenkonzepte integrieren lassen. Deshalb unterstützt die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz das offene Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination mit dem sicheren Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). Damit ermöglicht PNOZmulti 2 eine Übertragung von steuerungs- aber auch sicherheitsrelevanten Informationen und zielt somit auf die Effizienz in der Produktion. So bietet PNOZmulti 2 jetzt flexible und wirtschaftliche Erweiterungsmöglichkeiten bei der Anbindung sicherheitsrelevanter Anlagenstrukturen.

Safety-over-EtherCAT für EtherCAT-Kommunikation: Die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 lässt sich ab der Version 11.3 des Softwaretools PNOZmulti Configurator als FSoE-Master, als FSoE-Slave aber auch als EtherCAT-Slave einfach konfigurieren. Bis zu vier Master-Master- und bis zu 60 Master-Slave-Verbindungen sind mit dem EtherCAT FSoE Kommunikationsmodul in Verbindung mit dem Basisgerät PNOZ m B1 möglich. So lassen sich flexible Anlagenstrukturen mit einer „Ein-Kabel-Lösung“ auf Feldbusebene einfach umsetzen und auch flexibel erweitern. Damit sorgt das zertifizierte Sicherheitssystem über ein hohes Maß an Sicherheit hinaus auch für Effizienz an Maschinen und Anlagen.

Radar und Antrieb meisterlich angebunden
Mit PNOZmulti 2 als FSoE-Master ist die sicherheitsrelevante Vernetzung mit dem sicheren Radarsensor PSENradar von Pilz mit der sicheren Antriebstechnik PMC (Pilz Motion Control) – beide mit FSoE-Funktionalität – einfach realisierbar. Auch hier greift die „Ein-Kabel-Lösung“, um FSoE-fähige Aktoren und Sensoren flexibel in das Netzwerk einzubinden. PNOZmulti 2 vereint als FSoE-Master die Überwachung aller Sicherheitsfunktionen – von Not-Halt über Schutztür bis zu Lichtgittern – einer Applikation in einem Gerät und stellt Verbindungen zu sicheren Slaves im Netzwerk her. Das minimiert den Verdrahtungsaufwand und spart Kosten. Darüber hinaus sorgen umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für minimale Stillstandzeiten, zur Realisierung einer wirtschaftlichen Produktion.

Um eine sichere Datenübertragung für EtherCAT zu realisieren, wurde das Protokoll Safety-over-EtherCAT (FSoE) definiert. FSoE erlaubt die Übertragung von sicheren und nicht-sicheren Informationen im EtherCAT Kommunikationssystem. Dabei ist FSoE nach IEC 61508 für Sicherheitsanwendungen bis zu SIL 3 geeignet.

Mehr zu den Produkten unter: www.pilz.com/com

Die sichere und konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz bietet nun das offene Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination mit dem sicheren Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE. Damit ist eine Übertragung von steuerungs- aber auch sicherheitsrelevanten Informationen für mehr Effizienz in der Produktion möglich. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Die sichere und konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz bietet nun das offene Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination mit dem sicheren Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE. Damit ist eine Übertragung von steuerungs- aber auch sicherheitsrelevanten Informationen für mehr Effizienz in der Produktion möglich. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Die sichere und konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz bietet nun das offene Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination mit dem sicheren Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE. Damit ist eine Übertragung von steuerungs- aber auch sicherheitsrelevanten Informationen für mehr Effizienz in der Produktion möglich. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld