Direktivernes adressater er EU-medlemslandene, der har pligt til at omsætte de europæiske direktiver til national lovgivning. Dette er f.eks. i Tyskland implementeret via produktsikkerhedslovgivningen.
Standarder har ingen retligt bindende karakter og er blot et udtryk for det videnskabelige og tekniske niveau på tidspunktet for offentliggørelse. Først når standarderne er harmoniseret til et EU-direktiv ved hjælp af en offentliggørelse i EU-Tidende, må de anvendes i en proces til vurdering af EU-overensstemmelse. Opfyldelsen af kravene fører til den såkaldte formodning om overensstemmelse. Denne formodningsvirkning betyder, at producenten kan gå ud fra, at de grundlæggende sikkerhedskrav ved korrekt implementering af standarden, som er defineret i det EU-direktiv, der er angivet i bilaget til standarden, er opfyldt.
Hvis en producent anvender de europæiske direktiver og de dertil harmoniserede standarder korrekt, gælder der i forbindelse med produktansvar den såkaldte omvendte bevisbyrde. Dvs. at i tilfælde af ulykke eller dødsfald skal markedsovervågningsmyndigheden (i Tyskland er det Gewerbeaufsichtsamt (delstatens direktorat for arbejdstilsynet) resp. statsadvokaten, der skal bevise, at direktiver og harmoniserede standarder ikke er korrekt overholdt og implementeret.