Hvilken farve skal en område-stop-knap have?

Den harmoniserede standard EN ISO 13850 definerer ud over de forskellige stop-kategorier også de passende principper for konstruktion vedrørende krav til farverne på en nødstopknap. En nødstopknap skal være let genkendelig og hurtig at finde. Derfor skal et nødstop altid være rødt med gul baggrund.

Til en område-stop-knap skal der i henhold til EN 60204-1:2019, 10.2 Betjeningselementer fortrinsvis anvendes farven SORT, GRÅ eller HVID. Den må under ingen omstændigheder have samme farve som en nødstopknap.

Supplerende bemærkning:
I henhold til DIN EN 60204-1:2019, afsnit 9.2.3 STOP, er det fastlagt, at STOP-funktioner skal fastlægges på grundlag af risikovurderingen og maskinens funktionskrav.

 

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt