I Asien er antallet af retligt bindende forskrifter for udformning af sikre maskiner ikke ret højt. På grund af den hurtige industrielle vækst stiger efterspørgslen efter maskinsikkerhedskomponenter dog også her. Dette skyldes ikke mindst forskellige certificeringsprocesser samt arbejdssikkerheds- og sundhedslove, som definerer passende beskyttelsesforanstaltninger og minimumstandarder.
Lovgivning og standarder i Asien
Lovgivning og standarder i Rusland og SNG
Rusland og SNG har allerede i nogle år implementeret TR CU-certificeringen (Technical Regulations of the Customs Union). Det vil sige, at tekniske enheder, der er omfattet af et særligt produktkatalog, skal gennemgå en bestemt certificeringsproces.
Maskiner samt deres tekniske tilbehør underkastes f.eks. en typeafprøvning, der foretages af et europæisk prøvningsinstitut ("notified body"). Denne prøvning anerkendes som regel af et lokalt, russisk godkendelsesorgan.
Lovgivning og standarder i Kina
Kina har indført den såkaldte CCC-certificering. Ligesom i Rusland er der her certificeringspligt for tekniske produkter, som skal udføres af et nationalt prøvningsinstitut.
Derudover inspiceres produktionsstederne. Hvis en teknisk enhed falder ind under området, som dækkes af produktkataloget, der er underinddelt i 19 kategorier, er der certificeringspligt.
I modsat fald skal der medfølge en form for "billigelseserklæring" fra et nationalt prøvningsinstitut.
Lovgivning og standarder i Japan
Den japanske arbejdssikkerheds- og sundhedslov fastlægger, at farlige maskiner og maskiner, som anvendes i farlige miljøer, skal være udstyret med passende beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt af det nationale ministerium. Dette omfatter f.eks. maskiner til bearbejdning af gummi, presser, anordninger til beskyttelse mod overbelastning til kraner, savemaskiner til træbearbejdning og elektriske komponenter i eksplosionsfarlige atmosfærer. Til nogle maskiner kræves der en tilladelse fra det nationale ministerium, før maskinerne må fremstilles eller anvendes. Kedler, kraner, trykbærende udstyr og elevatorer er omfattet af denne kategori.
Driftssikkerhedsforordningen kræver som "Best Effort", at maskinproducenten stiller informationer om risici ved anvendelse af maskinen til rådighed, og at alle arbejdsgivere/maskinbrugere foretager en risikovurdering.
Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) understøtter især indførelse af risikovurderinger og systemer til styring af arbejdssikkerhed i Japan. I henhold til japansk lovgivning skal alle arbejdsgivere/maskinbrugere sørge for, at der findes driftssikkerhedsforanstaltninger. Medarbejderne har pligt til at understøtte deres arbejdsgiver i passende foranstaltninger.
Risikovurderingens metodik er angivet i japanske standarder (Japanese Industrial Standards, JIS), som er harmoniseret med internationale standarder. Selvom risikovurderingen er obligatorisk ved anvendelse af bestemte kemiske stoffer, kræves den for øjeblikket ikke i andre brancher.
Lovgivning og standarder i Indien
Den 28. august 2024 offentliggjorde det indiske Ministry of Heavy Industries den nye forordning "Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024" (forkortet: OTR 2024). Dette omfattende regelsæt er udviklet af Bureau of Indian Standards (BIS) og har til formål at skabe ensartede sikkerhedsstandarder for maskiner og elektrisk udstyr, der fremstilles i eller importeres til Indien. Fremover er det derfor kun produkter, som opfylder de nye krav, der må markedsføres på det indiske marked.
Et overblik over målene med OTR:
- Etablering af en transparent og standardiseret certificeringsproces i overensstemmelse med Scheme X i BIS-forskrifterne (overensstemmelsesvurdering) fra 2018.
- Fremme af risikovurdering og -reduktion i forbindelse med konstruktion, fremstilling og drift af maskiner.
- Forbedring af sikkerhedsoverensstemmelsen for maskiner, der er importeret til eller fremstillet i Indien.
- Reduktion af de risici, der er forbundet med drift af maskiner, og forbedring af den offentlige sikkerhed
Begrænset anvendelsesområde i den første fase
I den første implementeringsfase gælder OTR 2024 kun for maskiner og elektrisk udstyr, der er angivet i det første bilag til bladet med officielle bekendtgørelser. Andre produktgrupper, som oprindeligt var en del af udkastet, såsom elektroniske forbrugsvarer eller komplekse industrianlæg, er i øjeblikket ikke berørt, før en yderligere dato er offentliggjort.
Krav og procedure
Kravene er baseret på internationale standarder som ISO 12100:2010 og den indiske standard IS 16189:2018. Der anvendes type A-, type B1-, B2- og type C-standarder afhængigt af maskinernes type og kompleksitet. Overensstemmelsen verificeres ved hjælp af produktoverensstemmelsesrapporter, risikovurderinger og sikkerhedsvalideringer. Certificeringen omfatter dokumentkontroller og audits på stedet for at kontrollere sikkerheden og overholdelsen af forskrifterne.
- Indsendelse af ansøgningen med teknisk dokumentation, herunder risikovurderings- og valideringsrapporter samt produktoverensstemmelsesrapport.
- Udførelse af dokumentkontroller og audits på stedet for at kontrollere overensstemmelsen.
- Betaling af de påløbne gebyrer og fremlæggelse af opfyldelsesgarantier.
- Informering af BIS om detaljerne ved leveringen og opretholdelse af certificeringens gyldighed.
Sådan hjælper Pilz
Internationale virksomheder, der eksporterer maskiner eller elektrisk udstyr til Indien, bør på et tidligt tidspunkt sætte sig ind i de nye krav. Når OTR 2024 træder i kraft, vil den bindende tilpasning til indiske sikkerhedsstandarder nemlig gælde. Fra dette tidspunkt må der altså kun sælges produkter på det indiske marked, der opfylder de nye krav. Alle, der ønsker at eksportere til Indien, skal også udpege en autoriseret repræsentant (AIR) med hjemsted i Indien.
Pilz Indien giver dig omfattende hjælp, så du kan forberede dig på reguleringen, opfylde kravene og dermed eksportere til Indien. Ud over rådgivning om overholdelse af IS 16819 og andre relevante standarder tilbyder Pilz også hjælp til udarbejdelse af teknisk dokumentation inklusive risikovurderinger og sikkerhedsvalideringer. Derudover tilbydes der kurser og workshops om maskinsikkerhed og BIS-certificering. Sortimentet afrundes af den omfattende produktportefølje af certificerede sikkerhedskomponenter, der opfylder BIS-kravene.
Pilz Indien er også aktivt medlem af det relevante udvalg i "Bureau of Indian Standards" og dermed altid opdateret for at hjælpe dig.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]