Justerbare beskyttelsesanordninger anvendes, hvor adgang til fareområderne ikke kan udelukkes helt. Det er f.eks. tilfældet ved boring med en boremaskine eller anvendelse af en rundsavsklinge. De skal afhængigt af typen af arbejde kunne justeres manuelt eller automatisk samt let og uden værktøj.
Adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger
Beskyttelsesanordningen skal være let at indstille for at forhindre, at betjeningspersonalet permanent lader den stå i den mest åbne stilling på grund af for kompliceret indstilling. Beskyttelsesanordningen må ikke uden videre kunne tages af.
Standard for adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger
I Europa bestemmer standarden EN 953 (ISO 14120) kravene til beskyttelsesskærme.
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 14120 | Maskinsikkerhed Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme |
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk
Var denne artikel nyttig?