Styringssystemer til funktionssikkerhed hjælper inden for produktion af maskiner og anlæg med at opfylde kravene til arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse i overensstemmelse med maskindirektivet (2006/42/EF). Udgangspunktet for dette er risikoanalysen og risikovurderingen baseret på EN ISO 12100. Denne standard beskriver grundlæggende risici og hjælper konstruktøren med at identificere relevante og signifikante risici, som kan mindskes til en acceptabel restrisiko ved hjælp af risikoreducerende foranstaltninger.
Beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EN ISO 13849-1 og/eller IEC 62061
Hvis der anvendes styringstekniske beskyttelsesforanstaltninger, fortolker producenterne dem ud fra EN ISO 13849-1 og/eller IEC 62061. Den tekniske dokumentation indeholder anvisninger til opbygningen af disse foranstaltninger, deres sikkerhedstekniske pålidelighed og deres tilsigtede brug.
Sikker tilstand i forbindelse med funktionssikkerhed
Styringssystemer til funktionssikkerhed udformes i dag således, at deres sikre tilstand er en tilstand uden energi. Dvs.: Alle farlige bevægelser stoppes. Dette er det rigtige valg for alle maskiner og anlæg, hvor energifrakobling og dermed et stop er den sikre tilstand.
For flere og flere maskiner og anlæg, f.eks. set i kontekst med Industri 4.0, er en øget tilgængelighed imidlertid nødvendig og påkrævet. Derudover medfører et "omgående stop" eventuelt yderligere risici, som der skal tages hensyn til i risikoanalysen. Derfor er dogmet om energifrakobling som den eneste reaktion i tilfælde af fejl ikke længere tidssvarende.