CE-mærkning

En eksisterende allerede CE-certificeret maskine skal [...] sammenbygges [...] med en ny delmaskine. Skal den nye [...] maskine underkastes en ny CE-certificering?

En eksisterende allerede CE-certificeret maskine skal suppleres/sammenbygges med en ny delmaskine (udvidelse af en drejebænk med en håndteringsenhed). Skal den nye, kombinerede maskine underkastes en ny CE-certificering?


For at afklare om det er nødvendigt at udstede en ny CE-overensstemmelseserklæring, skal det først vurderes, om den kombinerede maskine er en samling af maskiner. Ud fra det skildrede tilfælde er svaret ja. Ved opbygning af en samling af maskiner kræves der en CE-certificering. Der skal derfor udarbejdes en ny CE-overensstemmelseserklæring for den ovennævnte maskinkonstellation.

Det skal overordnet vurderes, om maskinen (i dette tilfælde en drejebænk) blev leveret første gang før 1995 eller først derefter. Ved levering før 1995 skal maskinen som minimum opfylde bestemmelserne i driftssikkerhedsforordningen. Efter 1995 skal CE-certificeringen være foretaget på det tidspunkt, hvor maskinen blev leveret for første gang.