Der findes dog nogle grænseværdier, f.eks. i VDI 2854, som angiver, at en hastighed ved farebringende bevægelser uden steder med risiko for fastklemning eller overskæring skal være begrænset til 15 m/min. Ved farebringende bevægelser på steder med risiko for fastklemning eller overskæring må 2 m/min ikke overskrides.
Bemærk: Disse værdier kan være fastlagt af andre type-C-standarder og kræver derfor en kontrol i det enkelte tilfælde.