Sikkerhedsteknisk udstyr

Med hvilket Performance Level skal en maskines nødstop udføres, hvis alle risici er sikret med faste beskyttelsesafskærmninger?

Spørgsmål: I det konkrete tilfælde er der tale om en maskine, hvor der pga. remtræk kan forekomme irreversible personskader. Skal nødstoppet i så fald udføres som 2-kanals, selvom de farlige steder allerede er sikret med afskærmninger?

 

Svar: Kategoriseringen af nødstoppets PLr skal fremgå af risikovurderingen.
Lovgivningen foreskriver, at der skal udarbejdes en risikovurdering for hver enkelt maskine.

Kategoriseringen af de farlige steder samt det nødvendige PLr sker altid uden at tage hensyn til beskyttelsesanordningerne.
Dvs. at hvert farligt sted vurderes og kategoriseres uden beskyttelsesanordninger.

Hvis det ikke angives i en C-standard, med hvilket PL (Performance Level) nødstoppet skal udføres, skal dette fastlægges i risikovurderingen.
Anbefalingen er altid at kategorisere nødstoppet ud fra den største risiko, som udgår fra maskinen.