Små styringer

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Hvad er de konfigurerbare ind-/udgange på basismodulet PNOZ m B0 i PNOZmulti 2?

PNOZmulti 2-basismodulet PNOZ m B0 har 20 sikre indgange, hvoraf op til 8 indgange kan konfigureres som udgange til standardapplikationer. Ud over 4 sikre halvlederudgange også 4 halvlederudgange, der kan konfigureres som udgange til standardapplikationer og som testimpulsudgange.

For hver af disse konfigurerbare ind-/udgange kan den ønskede funktion tildeles i PNOZmulti Configurator. Dermed egner standardudgangene sig f.eks. til meddelelser til overordnede styringer.