Danmark | dansk

Sikkerhedsteknisk udstyr

Kan en nødstopknap erstattes af en driftsstopknap?

Spørgsmål:
Der er tale om en fuldautomatisk maskine, der normalt markedsføres med CE-mærkning. Maskinen har et betjeningssted på begge sider, der begge er udstyret med en nødstopknap (rød-gul).
Er det muligt at erstatte nødstopknapperne med såkaldte "driftsstopknapper" (sort-grå) og derefter markedsføre maskinen med inkorporeringserklæring og montagevejledning som delmaskine?

Svar:
I henhold til EN ISO 13850 skal der være anbragt en nødstopanordning ved hver betjeningspult. Undtagelse: Hvis resultatet af risikovurderingen er, at det ikke er nødvendigt.

En delmaskine er i henhold til maskindirektivet en samling, som næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse.
Et drevsystem er en delmaskine. Delmaskinen er kun beregnet til at skulle inkorporeres eller forbindes med andre maskiner eller andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine, som maskindirektivet finder anvendelse på.

Eftersom den nævnte maskine har to betjeningssteder, er der formodentlig ikke tale om en delmaskine i maskindirektivets forstand.
For at opnå formodningsvirkningen skal alle relevante standarder overholdes. Derfor er det formodentlig mere fornuftigt at levere maskinen som "delmaskine" med inkorporeringserklæring og definere alle de betingelser, som stadig mangler at blive opfyldt, således at maskinen kan markedsføres korrekt og uden forringelse af sikkerheden og personers sundhed.