Türkiye | türkçe

Ostfildern, 6 Mar 2018

Pilz, Hannover Messe 2018, Salon 9, Stand D17'de - Geleceğin fabrikası için modüler:

Slogonamız: “”Otomatikleştiriyoruz. Emniyetli bir şekilde." Pilz 23 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Hannover Messe'de geleceğin fabrikası için yenilikçi otomasyon çözümlerini tanıtacak. Bu yıl fuarda odaklanılan konu ise "modüler emniyetli kapı sistemi". Bu bağlamda Pilz Sanayi 4.0 uyumlu emniyetli kapı sistemi PSENmlock'ın yeni sürümünü tanıtacak. Dahası, otomasyon uzmanı emniyet ve kontrol teknolojilerindeki yenilikleri sunacak. Pilz'in bu yıl odaklandığı konulardan biri de Emniyetli insan-robot işbirliği.

"Modüler emniyetli kapı sistemleri" ile ilgili uygulama için farklı emniyet kapısı çözümleri oluşturulabiliyor. Bunun için çeşitli bileşenler var ve gereksinime göre esnek bir şekilde birleştirilebiliyor. Bunların kalbinde ise emniyetli kapı sensörleri PSENslock ve PSENmlock bulunuyor.

Emniyetli kapı çözümü 4.0
Seri bağlantılı emniyetli kapı sistemi PSENmlock'ın yeni sürümü daha az kablo tesisatı gereksinimi sayesinde daha uygun maliyetli bir kuruluma olanak tanıyor. İki sürüm halinde isteğe bağlı aksesuar olarak kaçış kapısı da bulunmaktadır. Kapsamlı tanılama için Emniyet Cihazı Tanılama (SDD) ise emniyetli kapı çözümünü tamamlar. Sanayi 4.0'ın modüler konseptine uygun olarak, SDD ile zincir üzerindeki farklı sensörlerin koruma kilidi altına alınması ilk kez hedefli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ziyaretçiler PSENmlock emniyetli kapı sistemini canlı olarak Pilz fuar standındaki model üzerinde görebilir.

Bununla birlikte çözüm paketinde, Hannover için de yeni bir özellik sunuluyor: Basma düğmeli ünite PITgatebox emniyetli kapı sistemlerinin kolayca çalıştırılması ve kontrol edilmesini sağlıyor. Makinenizi veya sisteminizi etkinleştirmek, durdurmak veya doğrulamak için kullanılan komutları kontrol etmenizi sağlayabiliyor. Basmalı düğmelerden, anahtarlardan ve E-STOP basmalı düğmelerden oluşan önceden yapılandırılmış sürüm kendi uygulamanız için maksimum esneklik sağlar. PITgatebox; özellikle PSENmlock ve PSENslock emniyet kapısı sistemleri ile birleştirildiğinde özel ve modüler bir emniyetli kapı sistemi sunar.

Ağa bağlı fabrika için veri köprüsü: Güvenli ve Emniyetli
Modülerleşmeye ek olarak emniyet koruma sağlamalı ve akıllı fabrikanın kullanılabilmesini sağlamalıdır. Hannover'de Pilz Emniyet ve Emniyet ile ilgili bütüncül yaklaşımını sunuyor. Bununla birlikte yeni bir ürün de mevcut: Pilz SecurityBridge donanım çözümü bir Emniyet Duvarı işlevi görüyor. Bu, Pilz’in küçük kontrol sistemleri PNOZmulti ve PSS 4000 otomasyon sistemi için ağ tabanlı saldırılar ve izinsiz ağ girişlerine karşı etkin koruma sağladığı anlamına geliyor.
Emniyet açısından sağladığı faydaların yanında sadece gerekli verilerin (yetkili yapılandırma ve süreç verileri) aktarılmasıyla kullanıcılar daha etkin tesis kullanılabilirliğinin keyfini çıkartıyor.

PNOZmulti 2 ürün seçenekleri ile genişletilmiş işlevler
Hannover Messe'de yapılandırılabilir, emniyetli küçük kontrolörler PNOZmulti 2 için iki yeni modül tanıtılacak. Her biri pres uygulamalarının ve önceki değerlerin emniyetli şekilde izlenmesini sağlıyor.
Mekanik preslerin emniyetli şekilde izlenmesi için Pilz fuar standında yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü PNOZ M EF 8DI2DOT'u tanıtacak. Başka bir faydası ise bağımsız bir modül programı olarak (mıQ) yapılandırılabilmektedir; bu şekilde pres modülü üzerinde daha kısa döngü süreleri ile yerel olarak gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak çok kısa tepki sürelerinin sağlanması mümkündür.

Yeni, emniyetli analog giriş modülü PNOZ m EF4AI güvenli küçük kontrolörlerin ürün seçeneklerini genişletiyor. Dünyada bir ilk: İlk kez ortalama alma veya basınç farkı hesaplaması gibi aritmetik işlevler analog değerlerin yapılandırmasını kolaylaştırıyor. Bu durum benzersiz tanılama sağlıyor.
Modül süreç değerlerinin emniyetli şekilde izlenmesi için kullanılıyor ve basınç, sıcaklık, dolum seviyesi gibi süreçleri izleyebiliryor; bununla birlikte kablo hızını ve PL e / SIL CL 3'e kadar yük emniyetini takip edebiliyor.

Sürücü enerjisinin hesaplı yönetimi
Ostfildern'li otomasyon hizmeti sağlayıcısının sürücü portföyünün yeni ürünü ise enerji deposu PMCenergy SC'dir. Pilz'in Servo amplifikatörleri PMCprotego D veya PMCtendo DD5 ile birlikte kullanılarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji deposu mevcut durdurma enerjisini toplar ve ağa geribildirim sağlamadan depolar. Servo amplifikatörlerinin ara devreleri kolayca birbirine bağlanabildiği için aks başına bir enerji deposu yeterlidir. Bununla birlikte depolama kapasitesini kolayca artırabilmek için PMCenergy SD enerji depoları için ek bir mod bulunmaktadır. Kullanıcılar, özellikle büyük ölçekli tesis ve makinelerde oldukça ekonomik ve esnek, uyarlanabilir bir çözümden yararlanabilir.

Emniyetli robot işlevlerini deneyimleyin
Robotların insanların eline nesneler getirmesi ve hala emniyetli olması kısa süre öncesinde kadar sağlanamayan bir unsurdu. Hannover'de Pilz emniyetli insan-robot işbirliğinin (HRC) nasıl çalıştığını gösteriyor ve robot uygulamaları için CE işareti almak üzere hangi adımların atılması gerektiğini açıklıyor. Pilz ayrıca bu bağlamda HRC ile ilgili eksiksiz hizmet portföyünü sunuyor.

Pilz iştiraki Meksika'da
Pilz dünya çapında ve Hannover Messe'nin iş ortağı ülkesinde 40 iştirak ile temsil ediliyor. 1999'dan bu yana Mexico City yakınlarında Tlalnepantla'da bulunan Pilz iştirakinin faaliyetleri hizmetlere odaklanıyor. Aralarında otomotiv, yiyecek, sağlık ve hijyen sektörleri ile farmasötik, kağıt ve metal işleme sektörlerinin de yer aldığı farklı iş kollarında yer alan müşteriler Pilz'in deneyimine ve uzmanlığına güveniyor.
2015 yıl sonu itibariyle Pilz de México Yöneticisi olan Samuel Cruz, "Meksika Alman şirketleri ve yatırımcıları için oldukça çekici. Burada makineler ve preslerin yükseltilmesi ile ilgili eksiksiz çözümlere odaklanıyoruz." diye açıklıyor.

Pilz, Salon 9 Stand 17'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Geleceğin fabrikası için modüler: Hannover Messe'de Pilz, emniyet kapısı izleme ile ilgili yenilikçi otomasyon çözümlerini paylaşıyor; bunların arasında emniyetli kapı sistemleri ve sensörleri yer alıyor.
Geleceğin fabrikası için modüler: Hannover Messe'de Pilz, emniyet kapısı izleme ile ilgili yenilikçi otomasyon çözümlerini paylaşıyor; bunların arasında emniyetli kapı sistemleri ve sensörleri yer alıyor.

Geleceğin fabrikası için modüler: Hannover Messe'de Pilz, emniyet kapısı izleme ile ilgili yenilikçi otomasyon çözümlerini paylaşıyor; bunların arasında emniyetli kapı sistemleri ve sensörleri yer alıyor.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: