Yeni PMCprotego S3 DS emniyet kartı, PMCprotego DS sürücüye entegre emniyet hareketi çözümünü genişleterek EN 61800-5-2'ye uygun daha fazla emniyet hareketi izleme fonksiyonu sağlar. Bu fonksiyonlarla, PASMotion mühendislik aracı ile artık uygulamaya özel hata tepkisini önceden, esnek ve bağımsız olarak konfigüre etmek mümkündür. Bu, makine durma sürelerini azaltır, böylece çok çeşitli emniyet gereksinimlerine rağmen tesisler her zaman maksimum üretkenliğe ulaşır. Bu, yüksek tesis kullanılabilirliği sağlar.
Ostfildern, 5 Eki 2021
Yeni PMCprotego S3 emniyet kartı, Pilz'in PMCprotego DS sürücüye entegre emniyet hareketi çözümünü genişletir. Her zaman en emniyetli sürücü geri bildirimi!
Ek emniyet hareketi izleme fonksiyonlarına emniyetli izlenen yön (SDI-M), emniyetli izlenen artış (SLI-M), emniyetli izlenen hızın (SLS-M) yanı sıra emniyetli izlenen çalışmayı durdurma (SOS-M), emniyetli izlenen konum (SLP-M) ve emniyetli izlenen hız aralığı (SSR-M) dahildir.
PMCprotego S3, yeni fonksiyonlar sayesinde mühendislikte daha fazla esneklik sağlar.
Emniyetli iletişim bulunan emniyet fonksiyonları esneklik sağlar
PMCprotego S3'te bulunan emniyetli, hızlı iletişim gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p RTFL üzerinden sağlanır. Bu ayrıca emniyet kartıyla donatılmış uygulamalardaki tüm sürücüler arasında artık emniyetli çapraz iletişim de sağlar. SafetyNET p RTFL emniyet kartındaki çıkışlar sanal olarak da kullanılabilir: Bu kullanım esnekliği kablolama gayretini azaltır ve böylece donanım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Eksiksiz açık paket gayret tasarrufu sağlar
SafetyNETp ile artık sürücüye entegre çözümü doğrudan konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 küçük kontrolöre bağlamak da mümkündür. Ayrıca piyasadaki popüler motor tiplerine ve geri bildirim sistemlerine açıktır ve EtherCAT ve Profinet üzerinden de standart iletişimi destekler. Böylece, mevcut uygulamalara basitçe dahil edilebilen emniyetli sürücü çözümü ve emniyetli kontrolörden oluşan eksiksiz bir açık paket kullanılabilir. Bu açıklık, makine üreticilerine yüksek düzeyde esneklik sunarak ek gayret ve maliyet tasarrufu sağlar.
Araç devreye alma işlemini hızlandırır
Hızlı devreye alma için PASMotion mühendislik aracı sadece emniyet kartının parametre ayarlarının yapılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda servo amplifikatörlerin ve hareket kontrolörünün konfigürasyonunu da tek bir araçta sağlar. Kullanıcılar, onaylı bloklar kullanarak mühendislik aracında "kendi" fonksiyonlarını hızlıca bir araya getirebilirler: Bloklar kolayca bağlanabilir ve birleştirilebilir, ayrıca giriş ve çıkışlar bağımsız olarak atanabilir. Sanal girişler ve çıkışlar SafetyNET p RTFL üzerinden de eşlenebilirken, fiziksel girişler ve çıkışlar da grafik düzenleyicideki emniyet fonksiyonlarıyla eşlenebilir ve daha fazla zaman kazandırır. Bu şekilde kullanıcılar kendi bağımsız sürücü çözümlerini elde eder ve esnek, sezgisel bir konfigürasyonla desteklenir. Bu, zaman tasarrufu ve hızlı devreye alma sağlar.
Tek noktadan sürücü konfigürasyonu
Pilz ayrıca PMC serisinden (Pilz Hareket Kontrolü) çözümler de dahil olmak üzere eksiksiz mühendislik ve hizmetler sunar. Bu hem yeni hem de mevcut tesisler (yenileme) için geçerlidir. Pilz'in eksiksiz tek noktadan paketi, genel sürücü konfigürasyonu için harcanan süreyi en aza indirir. Sonuç olarak, tesisler daha kolay devreye alınabilir - örneğin, burada emniyeti koordine etmek üzere çok sayıda eksen olduğundan, ambalajlama teknolojisinde. Makine üreticileri ve operatörler, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan ve genel üretkenliği artıran uygulamaya özel, hızlı genel çözümlerden faydalanır.
Konuyla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr