Pilz'in güvenli yapılandırılabilir küçük kontrolörleri olan PNOZmulti 2 serisinde şimdi yeni bağımsız ana birim PNOZ m C0 yerini aldı. Son derece kompakt bir yapıya sahip olan bu temel ünite sadece 22,5 mm genişliğindedir ve makinelerde dört adede kadar güvenlik fonksiyonunu izler. Uygulamaya bağlı olarak, en yüksek kategori PL (performans seviyesi) e veya SIL CL 3'e kadar güvenlik gereksinimlerini uygulamak için kullanılabilir. Böylece yeni ana birim, daha küçük makinelerde yüksek üretkenlik sağlar. Sonuç olarak, PNOZ m C0, örneğin paketleme, robot hücreleri veya yiyecek ve içecek sektörü gibi farklı endüstrilerdeki ve uygulama alanlarındaki küçük makineler için güvenli, yüksek performanslı ve oldukça ekonomik bir çözümdür.
Ostfildern, 22 Eyl 2022
Yeni, yüksek performanslı bağımsız ana üniteye sahip güvenli, yapılandırılabilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 - Kompakt ve ekonomik temel güç!
Son derece dar PNOZ m C0, bir emniyet rölesinin yapısal özelliklerine sahiptir ancak bir emniyet kontrolörü kadar güçlüdür. Yalnızca 22,5 mm genişlikte sekiz emniyetli giriş ve dört güvenli yarı iletken çıkış sağlar. Böylece dört adede kadar güvenlik işlevi güvenilir bir şekilde izlenebilir. Bunlara E-STOP, emniyet kapısı izleme, emniyet ışığı perdeleri ve iki elle kontrol dahildir. İşlev aralığı ve yerden tasarruf sağlayan genişlik, maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
Dijital olarak desteklenen mühendislik
Bu bağımsız temel ünitede ayrıca, tüm emniyet devreleri sezgisel bir yazılım aracı olan PNOZmulti Configurator üzerinden oluşturulur. Bu yazılımın temel versiyonunun lisansı ücretsizdir. Sürüm 11.1'den itibaren, bireysel emniyet gereklilikleri basit ve esnek bir şekilde uygulanabilir: Bu amaçla araç, PL e/SIL CL 3'e kadar emniyet işlevlerini izlemek için çok sayıda onaylı yazılım bloğu sağlar. Oluşturulan tüm emniyet mimarileri, bir PLC kontrolöründen bağımsız olarak kullanılabilir. Böylece güvenlik devresi doğrudan bir USB kablosu aracılığıyla cihaza indirilebilir veya doğrudan ya da alternatif olarak çip kartına kaydedilebilir. Dijital olarak desteklenen mühendislik, yapılandırma süresini ve dolayısıyla yaşam döngüsündeki bu adım için maliyetleri en aza indirir. Üstelik, fonksiyonlar herhangi bir zamanda genişletilebilir veya değiştirilebilir. Mevcut gereksinimlere kolayca uyarlanabildiklerinden, makinelerin seri olarak üretildiği durumlarda bu özellikle yararlıdır.
Gerekirse genişletmeniz yeterli
Küçük makinelerdeki emniyet fonksiyonlarının sayısı artarsa, "küçük" proje, yazılım aracı aracılığıyla kolayca taşınabilir. Tesisin veya makinenin gelecekteki genişletmeleri her zaman mümkündür: Daha fazla emniyet işlevi gerekiyorsa, daha geniş işlev aralığına sahip makineler için yeterli performansa sahip modüler ve genişletilebilir temel üniteler mevcuttur. İhtiyaca bağlı olarak, temel ünite ilgili uygulamaya uyacak şekilde seçilir. Modüler, genişletilebilir ana üniteler ayrıca tüm yaygın endüstriyel haberleşme modülü sistemlerine bağlantı, kullanıcı dostu arıza teşhisi ve web tabanlı görselleştirme sayesinde yüksek bağlantı sunar. Kullanıcılar yüksek esneklikten yararlanır.
Sonuç odaklı, geniş kapsamlı temel
Örneğin PSENopt II emniyet ışık perdeleri, modüler emniyet kapısı sistemi PSENmlock veya Pilz'in E-STOP butonları PITestop ile birlikte, en geniş endüstri ve uygulama alanlarından kullanıcılar, güvenli, eksiksiz, tek noktadan bir çözüme sahiptir. Bu, örneğin doldurma makinelerinde olduğu gibi hem ambalaj sektöründe hem de gıda ve meşrubat sektöründe destek sağlar. Robotik veya özel amaçlı makine imalatında da yeni, bağımsız temel birimi kullanan çözümler, makinelerde daha fazla üretkenlik ve ekonomi sağlar.
Ürün hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr