Pilz, "Çalıştırma ve izleme" ürün alanında, on bir adet yeni PITgatebox kontrol ünitesi sunuyor; bunlar emniyet kapısı anahtar ve sistemlerinin basit bir şekilde çalıştırılması için kullanılabilir. Ayrıca, PITreader entegre okuyucu ünitesi içeren türler, erişim izinlerinin sezgisel kontrolüne olanak sağlayarak emniyeti endüstriyel güvenlikle birleştirir.
Ostfildern, 13 Oca 2021
SPS Connect 2020’de Pilz – Emniyet kapılarını çalıştırırken daha fazla esneklik için yeni PITgatebox kontrol ünitesi türleri - Emniyetli, güvenli çalışma
Artık PITgatebox kontrol ünitesinin toplam 15 adet önceden yapılandırılmış türü mevcuttur. Bunlar; basmalı düğmeler, anahtarlar, acil durdurma basmalı düğmeleri ve kullanıcı kimliğini doğrulamak için PITreader okuyucu ünitesinden oluşan çeşitli kombinasyon seçenekleri sunar. Sonuç olarak, kullanıcılar örneğin, ambalajlama, robotik, fabrika otomasyonu veya ağaç işleri gibi sektörlerde kendi özel emniyet kapısı uygulamalarını tatbik edebilirler. PITgatebox, emniyet kapısı anahtarlarının veya sistemlerinin basit bir şekilde çalışmasına olanak sağlar; bununla birlikte operatörler de tesis veya makineleri etkinleştir, durdur veya sıfırla gibi komutları sezgisel bir şekilde tek bir düğmeye dokunarak çalıştırabilirler.
Güvenilir çalışma sağlayan sağlam tasarım
Tüm PITgatebox türleri, IP65 koruma sınıfında yüksek kaliteli dökme çinko metal gövdeden oluşur ve bu gövde darbe, titreşim ve çarpmalara karşı dayanıklı olup yüksek düzeyde kullanılabilirlik sunar. Kontrol elemanları için uygun aksesuarlar da mevcuttur. İnce tasarım sayesinde, kontrol ünitesi, standart profil sistemlerine hızlı ve kolayca monte edilebilir. 12 pimli M12 bağlantısı ve döndürülebilir uç başlıkları, çok az bir kablo tesisatı çalışması gerektiren basit ve esnek kuruluma olanak sağlar. Sonuç olarak, PITgatebox kısa sürede kullanıma hazır hale gelir.
Emniyetle endüstriyel güvenliği birlikte yönetin
Erişim izinlerinin PITgatebox aracılığıyla basit bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlamak için Pilz, entegre okuyucu ünitesi PITreader’a sahip iki tür de sunuyor. Kullanıcılar tesis veya makineye erişim için, kodlanmış bir RFID anahtarında özel izin alırlar ve bu anahtarı emniyet kapısında kendi kimliklerini doğrulamak için kullanırlar: Anahtar PITreader’da okunur ve uygun izinle, erişim olanağı verilir. Makineyi durdurma, sıfırlama, kilitleme veya makinenin kilidini açma gibi komutlar da başarılı kimlik doğrulamasına dayalı olarak kontrol edilebilir. Yalnızca yetkili kişiler erişim olanağına sahip olacağından makine yanlış kullanıma veya manipülasyona karşı korunmuş olur ve kullanım dışı kalma süreleri azaltılır.
Emniyet kapısı koruması için modüler sistem
PITgatebox kontrol ünitesinin yeni türleri, Pilz’in sunduğu PSENmlock veya PSENslock emniyet kapısı sistemleri ve PNOZmulti 2 yapılandırılabilir küçük kontrolör ile birleştirilirse, kullanıcılar, basit emniyet kapısı çalışması için kendi özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eksiksiz bir çözüme sahip olur.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.pilz.com/pitgatebox
SPS Connect’te Pilz: Ayrıntılı bilgi: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr