Ostfildern, 22 Tem 2021

Sürücü izleme için yeni genişletme modülü bulunan PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör - Eksenleri emniyetli ve verimli şekilde izleyin

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolördeki yeni PNOZ m EF 1M2DO hareket izleme modülü, artık emniyetli hareket izleme alanında basamaklı ve gecikmeli kapatma işlevleri sunmaktadır. Yeni hareket izleme modülü, tek bir eksende sekiz adede kadar emniyet işlevini izleyerek verimli sürücü uygulamaları sağlar ve böylece hem sermaye mallarını hem de makineyi korur.

PNOZ m EF 1MM2DO, PNOZ m B0 veya PNOZ m B1 temel ünitesiyle birlikte bir ekseni EN ISO 13849-1 PL e veya EN IEC 62061 SIL CL 3'e kadar emniyetli şekilde izler. Modül, tek bir eksende emniyetli durdurma, emniyetli çalışma durdurma veya emniyetli hız sınırlama gibi sekiz adede kadar emniyetli izleme işlevini kapsar.

Olayların emniyetli şekilde bağlanması 
Yeni hareket izleme modülünde iki güvenli yarı iletken çıkışına ek olarak bir basamaklı giriş ve çıkış da bulunur. Tüm sistem durma durumuna geçerse entegre basamaklama, gecikmeli kapatma yapılandırmanıza ve diğer modüllere bağlanmanıza olanak sağlar. Avantaj: Modüllerden biri kapatılacağı zaman tüm bağlı modüller de basamaklama üzerinden kapatılır. Bu kontrollü kapatma sonucunda, sermaye malları ve makineler eşit, esnek ve tam olarak korunur ve yüksek makine kullanılabilirliği garanti edilir.

Eksen emniyeti = üretim emniyeti
Yeni modül aracılığıyla ayarlanabilen tüm hareket olayları PNOZmulti Configurator yazılım aracında (Sürüm 10.13'den itibaren) konfigüre edilir: Her bir hareket izleme modülü için emniyetli dijital çıkışları doğrudan kontrol eden bağımsız bir modül programı (mIQ) oluşturulur. Doğrudan kontrol, çıkışların 12 ms'nin altında kapanmasıyla hızlı tepki süresi sağlar. Bu durum, ayarlanan sınır değerlerinin aşılması durumunda (örneğin maksimum hız aşılırsa) bunun hemen bildirildiği anlamına gelir. Bir hata olması durumunda veya herhangi bir korumalı alan veya algılama bölgesi ihlal edildiyse emniyetli ve güvenilir bir tepki tetiklenir. Hızlı tepki süresi, insanı ve makineyi olaydan kaynaklanan dolaylı hasarlara karşı korur.

Farklı hareket senaryolarına açık
Hareket izleme modülündeki endüstriyel, son derece dengeli Mini G/Ç arayüzü ile tüm yaygın artımlı kodlayıcılar, sürücüye özel bağlantı kabloları kullanılarak bağlanabilir. Bu nedenle, mevcut tesis ve makineler için bile emniyetli ve verimli eksen izleme basit ve esnek şekilde yenilenebilir.

Ürün hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

 

Pilz PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörleri için yeni PNOZ m EF 1MM2DO hareket izleme modülü, sürücü alanındaki sermaye mallarını, makineleri ve çalışanları korumak için kademeli ve gecikmeli kapatma işlevlerini kullanır. (Fotoğraf: Pilz GmbH & Co.KG)
Pilz PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörleri için yeni PNOZ m EF 1MM2DO hareket izleme modülü, sürücü alanındaki sermaye mallarını, makineleri ve çalışanları korumak için kademeli ve gecikmeli kapatma işlevlerini kullanır. (Fotoğraf: Pilz GmbH & Co.KG)

Pilz PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörleri için yeni PNOZ m EF 1MM2DO hareket izleme modülü, sürücü alanındaki sermaye mallarını, makineleri ve çalışanları korumak için kademeli ve gecikmeli kapatma işlevlerini kullanır. (Fotoğraf: Pilz GmbH & Co.KG)

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: