Kamera tabanlı koruma sistemi PSENvip 2 için, pres frenlerini koruma amacıyla, Pilz şimdi yeni, sertifikalı bir dinamik muting fonksiyon bloğu sunuyor. Bu sayede pres frenlerindeki dinamik muting süreci çok daha kolay konfigüre edilip uygulanabiliyor. Böylece PSENvip 2 bu tür preslerin devreye alınmasını hızlandırıyor ve biçimlendirme teknolojisi sektöründeki süreçlerin daha üretken ve emniyetli olmasını mümkün kılıyor.
Ostfildern, 4 Tem 2023
PSENvip 2 kamera tabanlı koruma sistemi: Pres frenlerinde dinamik muting için yeni Pilz fonksiyon bloğu - daha dinamik bükme
PSS 4000 otomasyon sistemindeki Hızlı Analiz Ünitesi (FAU) ile birlikte eksiksiz bir çözüm olarak,kamera tabanlı koruma sistemi PSENvip 2 EN ISO 12622 ile uyumlu şekilde pres frenler için en yüksek seviyede emniyet sunar ve yeni makineler ile retrofitler için uygundur.
Muting’i otomatikleştir, zaman kazan
Dinamik muting için yeni fonksiyon bloğu, PSS 4000 otomasyon sistemi aracılığıyla kullanılabilir. FAU modülü ile birlikte, örneğin araç sınıfını, muting bitiş noktasını veya korumalı alan modlarını basitçe ve hızla konfigüre etmek mümkündür.
Konum, hız, frenleme rampası, aşma mesafeleri ve korumalı alan gibi emniyet fonksiyonları izlenebilir. Yeni fonksiyon bloğu, kontrol tamamlandığında dinamik muting’in başlatılmasını sağlar. Manuel programlama için harcanacak efora gerek kalmadığından, pres uygulaması hızla ve emniyetli şekilde devreye alınır. Bu zamandan tasarruf ettirir ve sonradan oluşacak masrafların önüne geçer.
Pres için daha fazla güç
PSENvip 2 ile, optik korumalı alandaki yabancı cisimler hemen algılanır ve pres çalışması emniyetli şekilde - üretkenlikten taviz vermeden - durdurulur. Bunun nedeni, çözümün çalışma hızlarının mükemmel bir şekilde uyarlanmasına izin vermesi ve böylece daha yüksek döngü sayılarını mümkün kılmasıdır: dinamik muting işlemi sayesinde, üst aletin hızı, korunan alanın dinamik uyarlaması yoluyla sürekli olarak uyarlanabilir. Yalnızca algılama alanından sonra hız en düşük seviyeye düşürülür. Kullanıcı dostu arıza teşhisi ile beraber, emniyetli, eksiksiz pres frenleme çözümü şekillendirme teknolojilerinde pres uygulamalarının kullanılabilirliğini ve maliyet etkinliğini artırır.
Etkin bükme süreçleri sağlayan sistem
PSENvip 2 ve Pilz’in PSS 4000 otomasyon sistemindeki Hızlı Analiz Ünitesi’nden oluşan eksiksiz çözüm, daha hızlı veri işlemeyi ve böylelikle bükme süreçlerinin daha da hızlı durdurulabilmesini garanti eder. PSS 4000 otomasyon sisteminde, PSSuniversal PLC kontrolörler bu amaçla kullanılır: PSSuniversal PLC bütün emniyet ile ilgili fonksiyonları izler ve aynı zamanda presin standart kontrol fonksiyonunu da gerçekleştirebilir. Sonuç olarak, Pilz’in çözüm paketi kolay kullanım ile birlikte en yüksek üretkenliği sağlar ve verimli bir bükme süreci elde edilir.
PSENvip hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]