Ostfildern, 7 Mar 2023

Pilz interpack 2023, Salon 18/ B02’de - Emniyet ve güvenliğe odaklanın - Daha fazla paketleme emniyetine yönelik otomasyon

Otomasyon şirketi Pilz, "Emniyet ve güvenlik için esnek otomasyon çözümleri" sloganı kapsamında interpack 2023'te (04.05.2023 – 10.05.2023) paketleme otomasyonunda daha fazla ürün emniyetine yönelik geleceğe hazır teknolojiler sunacak. Standın odak noktası sensör teknolojisi, kontrol teknolojisi, operasyon ve izleme çözümleri ile birincil, ikincil ve hat sonu paketleme için ürünler ve ayrıca SecurityBridge endüstriyel güvenlik duvarı bulunan ağlar olacak. Paketleme endüstrisi için özel olarak hazırlanmış danışmanlık ve hizmet paketi, ticaret fuarı varlığımızı tamamlıyor.

Düsseldorf'ta Pilz'den öne çıkan bir özellik: Paketleme makinelerinde karton beslemesinin emniyetli bir şekilde izlenmesi için TÜV SÜD sertifikalı çözüm. Diğer bir tematik odak noktası ise akıllı Paketleme 4.0 ve dijitalleşmenin gıda, ilaç ve gıda dışı ürünlerin paketlenmesinde nasıl faydalı şekilde kullanılabileceğidir. Pilz Akıllı Fabrika modeli ile ziyaretçiler, kişiselleştirilmiş ürünlerin nasıl emniyetli ve esnek şekilde üretilebileceğini canlı olarak deneyimleyebilirler.

İkincil paketleme - emniyetli kartonlama basit şekilde çözüldü
Pilz'in paketleme hatlarını daha emniyetli hale getirmekle kalmayıp çalıştırmayı da kolaylaştıran akıllı otomasyon konseptlerinden biri, ikincil paketleme sektörüne yönelik emniyetli karton beslemesidir. TÜV SÜD onaylı çözüm, daha küçük ve orta ölçekli makineler için tasarlanmıştır ve değerlendirme birimi olarak seçebileceğiniz iki emniyet kontrolörü sunar: Yazılım aracı ile konfigüre edilen uygulamalara yönelik PNOZmulti 2 küçük kontrolör ve parti boyutu 1 besleme çözümlerine yönelik modüler myPNOZ emniyet rölesi. Düsseldorf'taki uzmanlar, bu esnek ve ekonomik emniyet çözümünün planlama, proje konfigürasyonu ve devreye alma sırasında nasıl zaman ve maliyet tasarrufu sağladığı hakkında bilgi verecek.

Emniyet, erişimi de içerir
Endüstri 4.0 paketleme sektörüne girdi. Akıllı fabrikanın yanı sıra akıllı ağ oluşturma ve özelleştirme yol gösterici temalardır. Bu, emniyet ve endüstriyel korumayı içeren ve dolayısıyla ürün emniyetini de garanti eden gelişmiş otomasyon ve emniyet konseptleri gerektirir. Bunu göz önünde bulundurarak, interpack'te Pilz, paketleme makinelerinde ve makine havuzlarında kapsamlı erişim yönetiminin uygulanmasına yönelik Kimlik ve Erişim Yönetimi (I.A.M.) çözümlerini sunacaktır.

Bakım ve daha fazlası için dijital çözümler
Emniyetli erişim yönetimine yönelik kapsamlı bir çözüm olan I.A.M., emniyetli çalışma modu seçimini de sağlar: Düsseldorf'ta otomasyon şirketi, erişim izin sistemi PITreader ve Pilz kontrol teknolojisine dayanan verimli, dijital "anahtar cepte" bakım koruma sistemini gösterecektir. Tehlike bölgesinde bakım çalışmaları yapan kişiler varken makinenin plansız şekilde yeniden başlatılmasını önler. Tesise erişmeden önce, bir veya daha fazla yetkili operatör, kişisel aktarıcılarını kullanarak kendilerini doğrular ve emniyet kontrolöründe merkezi olarak saklanan bireysel bir güvenlik kimliği atanır. Bu, makineyi kurcalamaya ve operatörü istenmeyen yeniden başlatmaya karşı korur.
Mekanik anahtarlar kullanan bir bakım koruma sisteminin aksine, operatörler herhangi bir emniyet kapısından tesise girip çıkabilir. Bu nedenle, "anahtar cepte" daha fazla esneklik sunar ve bakım sırasında zaman kazandırır. Pilz, kart veya etiket biçiminde RFID aktarıcıları olan operatörlerin kendilerini tanımlamak için kullanabilecekleri PITreader kart ünitesiyle şirketlere ve kullanıcılara ek esneklik sunar.

Paketlemeyi koruyan güvenlik duvarı
BT ve OT (operasyonel teknoloji) ağı, örneğin şişeleme tesislerindeki paketleme makineleri için ek korumanın gerekli olduğu anlamına gelir. Ticaret fuarında Pilz, kontrol ağlarını yetkisiz erişimin bir sonucu olarak kurcalamaya karşı koruyan SecurityBridge güvenlik duvarını da sergileyecek. Bilgisayar ve kontrolör arasındaki veri trafiğini izler ve kontrol projesindeki yetkisiz değişiklikleri bildirir. Sonuç olarak, çıkış kontrol sistemlerini ağ tabanlı saldırılardan ve yetkisiz erişimden korur. Bu, özellikle ilaç ve gıda paketlemesinde bir gereklilik olan yüksek ürün emniyetini garanti eder.

Makine Direktifi ve daha fazlası: Pilz destek veriyor
Emniyetli, yasal olarak uyumlu makineler için makine üreticilerinin ilgili standartlardan haberdar olması ve bunları uygulaması gerekir. Buna, interlock cihazlarına yönelik uluslararası uygulanabilir standart EN ISO 14119'un gereklilikleri dahildir. Pilz standını ziyaret edenler, üreticilerin ve operatörlerin dikkate alması gereken diğer standartları öğrenebilirler. Emniyetli otomasyon uzmanı, uluslararası uygunluk denetimi de dahil olmak üzere risk değerlendirmesinden emniyet doğrulamasına kadar bir paketleme makinesinin tüm yaşam döngüsü boyunca kişiye özel destek sağlar.

Ticaret fuarı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Otomasyon şirketi Pilz,
Otomasyon şirketi Pilz,

Otomasyon şirketi Pilz, "Emniyet ve güvenlik için esnek otomasyon çözümleri" sloganı kapsamında interpack 2023'te (04.05.2023 – 10.05.2023) paketleme otomasyonunda daha fazla ürün emniyetine yönelik geleceğe hazır teknolojiler sunacak. (Fotoğraf © Pilz GmbH & Co. KG)

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: