Otomasyon şirketi Pilz, termo proses teknolojisine yönelik uluslararası ticaret fuarı THERMPROCESS'te, brülörleri standartlara uygun olarak kontrol etmek ve izlemek için kullanılabilecek brülör yönetim sistemlerini tanıtacak. Pilz'in endüstriyel brülör yönetimi sektörüne yönelik arıza korumalı sistemleri sadece fırını değil, aynı zamanda farklı brülör tiplerini de kontrol eder ve izler. Kullanıcılar, fırınları için eksiksiz bir tek noktadan paket olarak emniyetli donanım ve yazılım alırlar. Pilz'in hem sistemleri hem de yazılımları, termal prosesler, buhar kazanı tesisleri, otomatik brülör kontrol sistemleri ve brülörler için ilgili standartlara göre sertifikalandırılmıştır.
Ostfildern, 15 May 2023
Pilz, THERMPROCESS 2023, Salon 09, Stand B10'da - Fırınlar için emniyetli brülör yönetim sistemleri - Yanma ihtiyacının olduğu her şey dahil emniyet!
Pilz donanım ve yazılımı, örneğin brülör kurulum başlatma (ön yıkama, tutuşma vb.) ve kapatma (yanma sonrası, kapatma vb.) sekansları boyunca emniyetli şekilde çalışan basınç, sıcaklık ve alev izleme dahil olmak üzere fırınlardaki emniyet fonksiyonlarını kontrol eder ve izler. Ayrıca, yakıt-hava oranının emniyetli şekilde izlenmesi ve valflerin, kapakların ve aktüatörlerin kontrolünün yanı sıra valflerin
başlatılması ve kapatılması ile son olarak yüksek sıcaklık tesislerinin kontrolü ve izlenmesini sağlar.
Metal işlemeye ek olarak, uygulama alanları arasında cam ve seramik endüstrisi, gıda ve şekerleme endüstrisinin yanı sıra şeker kamışı veya etil alkol üretimi, kağıt endüstrisi ve otomotiv endüstrisi, ayrıca petrokimya veya gaz işleme de bulunmaktadır.
Tüm brülör uygulaması için tek bileşen
Pilz ayrıca Düsseldorf'taki ticaret fuarında PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörden PNOZ m B1 Burner temel ünitesine sahiptir. Tek bir sistemle aynı anda fırınların emniyetli şekilde izlenmesini ve emniyetli kontrolünü sağlar. Hem brülörün kendisini hem de tüm fırını kontrol etmek ve izlemek için kullanılır. Bu, yazılımdaki brülör fonksiyon bloğu ile mümkün olmaktadır. Esnek konfigürasyona sahip elektronik otomatik brülör kontrol sisteminin gelişmiş fonksiyonelliğini taklit eder; temel ünite başına 12 adede kadar brülör fonksiyon bloğu konfigüre edilebilir, örn. brülörler emniyetli şekilde kontrol edilebilir ve izlenebilir. Bu, ana ve yardımcı brülörler, doğrudan veya dolaylı ateşleme, düşük veya yüksek sıcaklıkta çalışma gibi çeşitli brülör tiplerini içerir. Böylece kullanıcılar fırınlarını tasarlarken ve mühendisliğini yaparken zamandan tasarruf ederler.
Büyük brülör projelerini bile emniyetli şekilde uygulayın
Pilz, standında ayrıca büyük brülör projelerini uygulamak için kullanılan PSS 4000 otomasyon sistemine de sahiptir. PSSuniversal PLC kontrolörleri ile ilgili I/O modülleri ile birlikte kişiselleştirilmiş, uyarlanabilir bir çözüm sunar; tüm kontrolör sistemleri
brülör alanındaki müşterilerin gereksinimlerine göre özel olarak oluşturulabilir. Açık PSS 4000 çözümü, kontrol edilecek brülör sayısına ve fiziksel düzenlemelerine bakılmaksızın, uygulamadaki tüm brülörlerin, merkezi olmayan kontrolünü sağlar. Sistem ayrıca bağımsız bir kontrolör olarak veya bir ağın parçası olarak da kullanılabilir. Entegre, kapsamlı arıza teşhisi, brülör alanının verimliliğini artırır.
Uluslararası kullanım için sertifikalandırılmıştır
Bir brülör tesisinin otomatik çalışması için bir brülör yönetim sistemi çok sayıda uluslararası standardı karşılamalıdır. Pilz'in sistemleri çeşitli ulusal ve uluslararası standartları karşılar: Avrupa standartları EN 298, EN 50156-1 ve EN 50156-2'ye uygun olarak TÜV sertifikasyonunun üstünde ve ötesinde, örneğin Underwriters Laboratories'in (UL) UL 60730-1 ve UL 60730-2-5 sertifikaları da vardır ve ABD ve Kanada için NFPA 85, NFPA 86 ve NFPA 87 ve Avustralya Gaz Birliği'nin AGA gereklilikleri de karşılanmaktadır. Sertifikalar, şirketlerin/kullanıcıların ilgili pazarlara erişmelerini sağlar. Pilz standında, Pilz uzmanları standartlarla ilgili tüm sorular hakkında tavsiyelerde bulunabilir.
Ticaret fuarına katılımımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr