Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), ISO 13849-1'in yeni baskısını 27 Nisan 2023'te yayınladı. Standart, makineler için emniyetle ilgili kontrol sistemlerinin tasarımına yönelik ana emniyet standartlarından biridir. Gözden geçirilmiş sürüm, performans seviyesini belirlemek için bir dizi kılavuz belirtir ve böylece uygulama konusunda daha iyi destek sağlar. Ayrıca, yazılımın ve doğrulamanın daha büyük olan önemini de dikkate alır. Otomasyon şirketi Pilz'deki standart uzmanları, makine mühendisliği alanındaki tasarım mühendislerinin ve operatörlerin yakında çıkacak olan yeni özellikleri ilk fırsatta öğrenmelerini önermektedir.
Ostfildern, 27 Nis 2023
Önemli fonksiyonel emniyet standardı yeniden hazırlandı - ISO 13849-1'in revize edilmiş versiyonu yayınlandı
IEC 62061'in yanı sıra, ISO 13849-1 "Makine emniyeti - Kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçaları - Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler", mühendislikteki en önemli fonksiyonel emniyet standardıdır. Önceki versiyona kıyasla, risk azaltma seviyesini aşamalara bölmek için kullanılabilecek gerekli performans seviyesini (PLr) belirlemek üzere kullanılan risk parametrelerine yönelik artık daha kesin teknik özellikler bulunmaktadır.
Standartta şimdi tehlikelerden kaçınmak için mevcut seçenekleri ve bu tehlikelerin oluşma olasılığının nasıl belirleneceğini açıklamak üzere beş faktör kullanılmaktadır. Örneğin, bu faktörler tehlikenin meydana gelme hızını (örneğin hızlı ya da yavaş) veya tehlikeden kaçınma olasılığını içerir. Makine üreticileri ve operatörleri, emniyet konseptlerinin riskini sınıflandırırken değişiklikleri göz önünde bulundurmalıdır.
Makine üreticileri de daha fazla esnekliğe sahip olacak. Her emniyet fonksiyonu, birden fazla alt sistemin birleştirilmesiyle uygulanabilir. Bunlar, üretici tarafından önceden doğrulanmış alt sistemler olarak veya makine üreticisi veya entegratör tarafından yeni alt sistemler olarak tasarlanmıştır.
Uygulama yazılımının yeni gereksinimleri
Önemli bir husus, özellikle emniyete yönelik uygulama yazılımı (SRASW) ile ilgili olarak, fonksiyonel emniyet yazılımı ve yönetimine ilişkin gereksinimlerle ilgilidir. Standartta, performans seviyesine bağlı olarak yazılım tasarım ve doğrulama sürecinin nasıl formüle edileceğine dair kesin teknik özellikler bulunur.
Uygulama ile destek
Bir sonraki adım, AB standardı EN ISO 13849-1'e uyumlu hale getirmektir. Bundan sonra zorunlu uygulamaya geçiş dönemi olup olmayacağı ve olacaksa bunun ne kadar süreceği net değildir. Pilz Uluslararası Servis Grubu'ndan Jürgen Bukowski, "ISO 13849-1 tamamen yeni bir standart olmasa da, tasarım mühendisleri ve operatörler ilk fırsatta yakında çıkacak olan yeni özellikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır" diyor. "Emniyetli makinelerin tasarımı konusunda önemli bir etkiye sahiptirler. Biraz yardım ve pratikle, teknik özelliklerin çoğu yeniden kullanılabilir."
Otomasyon şirketi Pilz, taslak standardın hazırlanmasında işbirliği yaptı. Pilz'in uzmanları, yeni yasal gereksinimlerini başarıyla uygulamanıza yardımcı olacaktır. Emniyetli otomasyon uzmanı, bir makinenin yaşam döngüsünün her aşaması için özel olarak hazırlanmış bir dizi hizmet sunar ve ayrıca fonksiyonel emniyet için kapsamlı, sertifikalı bir eğitim teklifinin parçası olarak bilgisini paylaşır.
Eğitim teklifimiz:
ISO 13849 ve IEC 62061'e uygun Emniyet Kontrol Sistemleri Tasarımı
CEFS - Sertifikalı Fonksiyonel Emniyet Uzmanı
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr