Pilz, karma Hannover Messe 2022'de (30 Mayıs – 2 Haziran 2022) otomasyonun bireysel ve esnek bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyan, emniyet ve güvenliği kapsayan eksiksiz otomasyon çözümleri sunacak. Fuar ziyaretçileri kişisel olarak uyarlanabilen çözümler hakkında bizzat Pilz standından bilgi alabilirler. Odak noktası: verimlilik.
Ostfildern, 12 Nis 2022
Pilz, Hannover Messe 2022'de (Salon 9, Stand D 17) - Pilz ile "Otomasyonda Dönüşüm!"
Endüstriyel dönüşüm ve kaynak verimliliği, Hannover Messe'nin odak noktasıdır. Özellikle ambalaj endüstrisi de değişiyor – Pilz, diğer unsurların yanı sıra, çok yönlü emniyetli, eksiksiz çözümlerin bu süreci nasıl desteklediğini gösterecek.
Güvenli erişim ve güvenli mobilite
Hybrid endüstriyel vitrinde Pilz erişim yönetimi için güvenli çözümler sunacak: Emniyet kapıları verimli ve bireysel olarak nasıl korunabilir? Konu odağı aynı zamanda intralojistik üzerinedir. İnteraktif olarak, standa gelen ziyaretçiler otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin Pilz ürünleri ve hizmetleriyle nasıl güvenli bir şekilde, her şeyden önce de intralojistikte verimli bir şekilde kullanılabileceğini kendileri görebilirler.
Kontrol sistemleri: Bireysel olarak uyarlanabilir süreçlerin anahtarı
Pilz, örnek olarak "emniyetli karton besleme" kullanarak kontrol sistemlerinin güvenli ve bireysel olarak uyarlanabilir süreçler için nasıl bir anahtar olduğunu gösteriyor. TÜV-SÜD tarafından onaylanan çözüm paketi ile kullanıcılar iki kat daha fazla esnekliğe sahip olur: Uygulamaya özel "kendi" kontrolörlerini seçebilirler. Farkı yaratan, esnekliğin yanı sıra güçtür: Pilz, PNOZmulti 2 güvenli, konfigüre edilebilir küçük kontrolör yelpazesinden yeni, son derece ince bağımsız ana ünite PNOZ m C0 ile, hangi tesis veya makine tipi, ülke veya sektör olursa olsun olarak küçük makinelerin bile verimli ve yüksek performansla nasıl otomatikleştirilebileceğini gösterecek. Bunun nedeni, yeni ve son derece kompakt güç üssünün bir emniyet rölesi gibi yapısal özelliklere sahip olması, bunun yanında bir emniyet kontrolörü kadar da güçlü olmasıdır.
Artırılmış güvenlikle doğrudan sahada
Pilz, Hannover Messe'deki yeni uzak I/O modülü PDP67 PN ile, dağıtılmış uygulamalar ve doğrudan sahaya yönelik uygulamalar için ürün portföyüne eklediği en son yeniliği piyasaya sürüyor. Koruma tipi IP67 ve sağlam çinko döküm gövde ile donatılmış yeni uzak I/O modülü, doğrudan makine üzerine yerleştirmek için idealdir. Yalnızca bir cihaz tipine ihtiyaç duyulduğundan, kullanıcılar stok alanından ve maliyetlerden tasarruf sağlar.
Pilz: 20 yılı aşkın bir süredir mantığın sesi "Makes Sense"
"Portugal Makes Sense" sloganıyla Portekiz, Hannover Messe 2022'nin ortak ülkesidir. Pilz Portekiz, 2002'den beri ülkenin ana sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Emniyet otomasyonu alanında zengin bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olan Pilz yan kuruluşu, özellikle otomotiv endüstrisindeki müşterilere ve onların tedarikçilerine destek sağlar.
Pilz Portekiz'de Horizon 2020 ve Yeni Nesil programlarının bir parçası olarak Avrupa Birliği'nden yenilik merkezleri ve teknoloji liderleriyle ortaklaşa başlatılan girişimlerde de aktif olarak yer almaktadır. Pilz Portekiz'in uzmanları, Pilz standına gelen ziyaretçilerle kişisel olarak görüşmek için Hannover'de olacaklar.
Fuarı şahsen ziyaret edemiyorsanız, Pilz sizi 17 - 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Pilz Otomasyon Günleri"ne davet ediyor. Bu, katılımcıların "Emniyet, Güvenlik ve Otomasyon" ile ilgili güncel konular hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri ve uzmanlarla görüş alışverişinde bulunabilecekleri çok günlük bir etkinliktir.
Daha fazlası at www.pilz.com/automationdays adresinde
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr