Zorlu koşullarda bile emniyetli koruma bölgesi izlemesi amacıyla Pilz portföyünde artık PSENradar emniyetli radar sistemi için başka bir sensör bulunmaktadır: Yeni PSEN rd1.2 radar sensörü, Cat. 3/PL d için kullanılabildiğinden robot uygulamalarını da emniyetli şekilde koruyabilir. Aynı seviyede yeni PSEN rd1.x I/O PN analiz ünitesi ile birlikte, emniyetli radar sistemini mevcut uygulamalara dahil etmek artık daha da kolay olduğundan devreye alma optimize edilir. Emniyetli radar sistemi, optoelektronik sensörlerin sınırlarına ulaştıkları her yerde kullanılır. Özellikle ahşap işleri, mineral ve çelik işleme/ağır sanayi ile nakliye ve lojistik sektörü gibi zorlu uygulama koşullarında PSENradar, PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör ile birlikte koruma bölgesi izlemesi için uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sunar.
Ostfildern, 23 Eyl 2021
Pilz, emniyetli koruma bölgesi izlemesi için yeni radar sensörleri ve analiz ünitesi sunar - Robotik dahil emniyetli koruma bölgesi izlemesi!
Emniyetli radar sistemindeki yeni PSEN rd1.x I/O PN analiz ünitesi, mevcut arayüzlere ek olarak artık hem Ethernet hem de Profisafe arayüzü sunuyor. Sonuç olarak, mevcut uygulamalara entegre olduğunda emniyetli radar sistemi daha çok yönlü olabilir. Daha fazla bölge seti oluşturmak da mümkündür. Bu, konfigürasyonu kolaylaştırır ve tesis kullanılabilirliğini daha iyi hale getirir.
Daha fazla emniyet için yeni sensör
PSEN rd1.2, PSENradar emniyetli radar sistemindeki mevcut PSEN rd 1.1 radar sensörünü tamamlar. Buna karşılık, Performans Seviyesi (PL) d Cat.3'e kadar gelişmiş koruma sağlayan çift kanallı bir yapıya sahiptir. 3. Bu nedenle, yeni radar sensörü daha fazla emniyet gereksinimi olan uygulamalar için kullanılabilir. Bu radar sensörü üç eksene monte edildiğinden X ve Y ekseni etrafındaki dönüş nedeniyle dikey tavan kurulumu da mümkündür. Böylece PSEN rd1.2 hızlı ve esnek şekilde kurulabilir ve uygulanabilir. Ayrıca daha hızlı şekilde devreye alınabilir.
Aynı zamanda PSEN rd1.2 yeni radar sensörü, 5 metrelik çalışma aralığının yanı sıra 20° dikey veya 20-100° yatay bir dar açılma açısı sağlar. Bir diğer avantajı, yeni sensördeki açılma açısının 10°'lik artışlarla konfigüre edilebilmesidir. Çalışma aralığı ve açılma açısının esnek ve uyarlanabilir olması, uygulamanın hızlı ve bireysel olarak düzenlenmesini sağlar. Bu da daha fazla kullanılabilirlik sağlar.
Robotik dahil olmak üzere kategorik emniyet
Category 3 tasarımı ve 5 metreye kadar çalışma menzili sayesinde yeni radar sensörü robotik uygulamalarında da kullanılabilir. Bu sistem çözümünün kapsadığı emniyet ile ilgili fonksiyonlar alan izlemeyi içerir, yani tehlikeli alan ihlal edildiği anda makine emniyetli bir duruma getirilir. Korumalı alanın arkasında tecavüze karşı koruma da vardır. Bu, tehlikeli alanda hala biri varsa makinenin otomatik olarak yeniden başlamasını önler. Sonuç olarak, durma süreleri önlenebilir ve robot uygulamasının kullanılabilirliği garanti edilebilir.
Yaparak öğrenmek zaman kazandırır
Emniyetli radar sisteminin kendi kendine öğretme arka plan fonksiyonu da yenidir ve çalışma sırasında uyarı veya koruma bölgelerinde değişiklik yapmak için kullanılabilir. Buna örneğin, araç kutusu veya malzeme atığının biriktirilmesi dahildir. Öğretme modu bunun bir koruma bölgesi ihlali olarak değil, bir ayar olarak değerlendirilmesini sağlar. Yeni bir konfigürasyon gerekli değildir. Kullanıcılar, geriye dönük değişiklikler yapıldığında malzeme akışının daha esnek şekilde ele alınmasından faydalanır. Bu sayede uygulama ayarlanırken gereksiz ekstra işler yapılmaz.
Uygunluk değerlendirmesi dahil eksiksiz radar çözümü
Zorlu uygulama koşullarında koruma bölgesi izlemesi için Pilz, risk değerlendirmesinden tüm makine için sistem uygulamasına ve uygunluk değerlendirmesine kadar eksiksiz, tek bir yerden hizmet çözümü sunar. Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, uygunluk değerlendirmesi içeren bir radar çözümü de alır. PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör ile birlikte ortaya çıkan sonuç, zorlu koşullarda koruma bölgesi izlemesi, için emniyetli, ekonomik, kapsamlı ve eksiksiz bir çözümdür.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr