Emniyetli kullanıcı programlarının basit konfigürasyonu için yeni fonksiyon blokları, PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör için PNOZmulti Configurator yazılım aracının 10.13 yazılım sürümünde mevcuttur. Pakette, ışık perdesi uygulamaları için yeni bir L-muting bloğu, emniyet kapısı çözümleri ve analog fonksiyonları izlemek için yeni mantık fonksiyon blokları ve daha kapsamlı kodlama ve/veya kod çözme için bloklar bulunur.
Ostfildern, 16 Mar 2021
PNOZmulti 2 küçük kontrolör: PNOZmulti Configurator yazılım aracındaki genişletmeler - Verimli otomasyon için yeni bloklar
Yeni öğeler ve genişlemeler, emniyet fonksiyonlarının izlenmesi için çeşitli gereksinimlerin daha da yüksek verimlilikle uygulanmasını sağlar.
Lojistik uygulamaları için çığır açan fonksiyon bloğu
Yeni bir özellik olarak, malzemenin yalnızca tek yönde taşınacağı ışık perdesi uygulamaları da artık uygulanabilir: Sürüm 10.13'den itibaren bu L-muting uygulamalarını PNOZmulti Configurator aracılığıyla basit ve güvenli şekilde oluşturmak mümkündür. Mevcut sürümde bu fonksiyon, ışık perdesinin devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi ve muting lambasının kontrolü gibi tüm L-muting fonksiyonunu sunan muting fonksiyon bloğunda bulunur. Böylece konveyörleri ve paletleri izleme, paketlerin dışarı akışını kontrol etme gibi lojistik alanındaki ışık perdesi uygulamaları, PNOZmulti 2 ile daha uygulamaya özel ve dolayısıyla daha üretken ve ekonomik şekilde uygulanabilir.
Koruma kilidi için mantık bloğu
PNOZmulti 2 ayrıca Pilz'in PSENmlock emniyet kapısı sistemi ile birlikte daha da kullanışlı bir emniyet kapısı çözümü sunar: PSENmlock emniyet kapısı sisteminde koruma kilidi için sinyal sırasını konfigüre eden yeni bir mantık bloğu, bu tür çözümlerin uygulanmasının artık daha da kolay olduğu anlamına gelir. İki durumlu (çift kanallı çalışan) emniyet kapısı sistemlerini kontrol ederken karmaşık, ayrıntılı parametre ayarına gerek olmadığından, kullanıcılar maliyet ve gayret tasarrufu sağlarlar.
Analog değerlerin daha verimli izlenmesi
Analog fonksiyonların izlenmesi için "Matematik" fonksiyonuna analog değerlerin çarpılması ve bölünmesi eklenmiştir. Sonuç olarak, birden fazla analog sensörden oluşan uygulamalar için daha karmaşık hesaplamalar bile net ve basit şekilde ele alınabilir.
Yeni blok fonksiyonları, süreçlerin, sıcaklıkların, basınçların veya diğer analog değerlerin izlenmesinin artık kapsamlı ve tekdüze bir şekilde yönetilebileceği anlamına geliyor: örneğin, konteyner doldurma süresiyle ortak gözlemden güvenilirliğe ve ofsetlemeye kadar. Kullanıcılar, zamandan tasarruf sağlayabilecek daha esnek hesaplamalardan faydalanır.
Kodlama ve kod çözme için yeni fonksiyon mantık blokları
Ayrıca, giriş sinyallerini ve/veya çıkış sinyallerini kodlamak ve çözmek için kullanılan iki yeni dijital kodlayıcı ve dijital kod çözücü mantık fonksiyonu bloğu bulunmaktadır. Sonuç olarak, giriş sinyalleri kodlanabilir ve/veya çıkış sinyallerine kod çözülebilir, yani ikili kodlu bir değere dönüştürülebilir ve bunun tersi de yapılabilir. Bu nedenle, kodlanan emniyetli giriş veya çıkış sinyalleri bulunan bağlı cihazlar, çok hızlı ve basit şekilde izlenip veya kontrol edilebildiğinden daha az gayret ve zaman harcamaya neden olur.
Ürün hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: www.pilz.com/pnozmulti-tools
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr