Çalışma modunun seçilmesi ve erişim izinlerinin yönetilmesi söz konusu olduğunda, güvenli yapılandırılabilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 artık endüstriyel güvenlik ve makine güvenliği ile ilgili ek görevleri yerine getirebilir: Bir sistem çözümü olarak PNOZmulti 2, çalışma modu seçimi ve erişim izin sistemi PITmode’undan PITreader okuyucu ünitesi ile birlikte çalışarak kapsamlı erişim kontrolünü ve fonksiyonel olarak güvenli çalışma modu seçimini etkinleştirir. İlgili yazılım aracı PNOZmulti Configurator'ın 10.12 Sürümünden itibaren mevcuttur.
Ostfildern, 25 Şub 2020
Emniyet ve endüstriyel güvenlik için yeni fonksiyonlara sahip yapılandırılabilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 / Pilz Hannover Messe 2020'de (Salon 9, D 17 Standı) - Sistematik olarak güvenli ve emniyetli!
Sistem çözümü, çalışma modu seçimi ve erişim izni sistemine sahip küçük bir kontrolörden oluşur ve makinelerdeki üretim süreçlerinin eşit ölçüde güvenli, verimli ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.
Erişimi güvenli ve daha ekonomik bir şekilde yönetin
PNOZmulti 2, çalışma modu seçimi ve erişim izni sistemi PITmode'dan okuyucu ünitesi PITreader ile birlikte verimli erişim yönetimi sağlar. Dört adede kadar PITreader okuyucu ünitesinin küçük PNOZmulti 2 kontrolörü baz ünitesi PNOZ m B1’e bağlanabilmesi ise yeni bir özelliktir. Sonuç olarak, birbirine bağlı makineler bile artık güvenli bir şekilde yönetilebilir. Bu, donanım maliyetini en aza indirdiği için ekonomik bir çözümü temsil eder.
Bu genişletilmiş sistem çözümü seçenekleri, belirli makine alt fonksiyonlarının basit etkinleştirilmesi ve kimlik doğrulamasından karmaşık bir hiyerarşik izin matrisine kadar çeşitlilik göstermektedir. Sonuç, erişim izinlerinin yüksek düzeyde işletme koruması ile kullanıcı dostu bir şekilde yapılandırılmasıdır. Bu, işletme yönetimini basitleştirir, ayrıca kullanıcılar daha az makine durma süresinden de yarar sağlar.
Sorunsuz çalışma modu seçimi
PITreader ile birlikte fonksiyon bloklarını kullanarak, PL d / SIL CL 2'ye kadarki tesis ve makinelerde güvenli çalışma modu seçimini yapılandırmak oldukça basittir. Güvenli çalışma modu seçimi için, fiziksel düğme veya dokunmatik panel yoluyla iki pratik uygulama çözümü arasından seçim yapabilmeniz de yeni özelliklerden biridir. Her iki tipte de, çalışma modu seçme izni bir PITreader okuyucu ünitesi ve uygun şekilde yapılandırılmış RFID anahtarları aracılığıyla verilir.
Seçenek 1: Alan ve donanım açısından verimli
Çalışma modunu fiziksel düğmeler ile seçtiğinizde standart düğmeleri kullanabilirsiniz. Pilz'in yeni çok düğmeli elemanı PIT oe4S, kullanıcılara katma değer sunar: 5 adete kadar çalışma modu içermektedir. Bunlar, çok düğmeli elemanda bulunan dört ayrı düğme aracılığıyla ayrı ayrı seçilebilir. Alandan tasarruf sağlayan bu çözüm, operatör paneline entegre edilebilir, böylece daha fazla ayrı düğmeye gerek kalmaz. Bu tipte, çalışma modunun emniyet değerlendirmesi PNOZmulti 2 üzerinden yapılır. Ek görsel donanımı için başka maliyet gerektirmediğinden, bu tip genellikle ekonomik bir alternatiftir.
Seçenek 2: Dağınık yapıdaki tesisler için
alternatif olarak, kullanıcıların tesislerini tam olarak görmeleri gerektiğinde, güvenli çalışma modu seçimi operatör ve görselleştirme terminalleri yoluyla yapılabilir Pilz’den PMIvisu. Bu dokunmatik panel versiyonu, özellikle birbirinden uzakta bulunan çoklu çalışma alanlarına sahip dağınık tesislerde fayda sağlar.
Pilz, Salon 9 Stand D17’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
PNOZmulti 2 yapılandırılabilir küçük kontrolör hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr