Ostfildern, 21 Mar 2024

Etkinleştirilebilir Ethernet bağlantı noktası bulunan PIT oe ETH operasyon elemanı Güvenlik için kullanılabilir - Güvenli ve esnek operasyon

Pilz, kontrol ve sinyal cihazları portföyüne PIT oe ETH operasyon elemanını ekliyor. PIT oe ETH'de bulunan etkinleştirilebilir Ethernet bağlantı noktası, serbestçe erişilebilen endüstriyel Ethernet arayüzlerini uygunsuz erişime karşı korur. Bu nedenle, kompakt operasyon elemanı daha fazla güvenlik sağlar. Endüstriyel bir Ethernet arayüzü olarak bir güvenlik duvarı gibi davranabilir. Ağ bağlantılarını yalnızca harici olarak yetkisiz erişime karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda insan makine arayüzlerine ve dahili olarak kontrol verilerine doğrudan erişime karşı da korur.

PIT oe ETH, tesis ve makinelerde ağı ve dolayısıyla bilgi birikimini ve yatırımı da korumaktadır. Yeni etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir Ethernet arayüzü, kullanıcılara ağlarını tam olarak koruma fırsatı sunar: Hassas makine verilerine kimin, ne zaman ve nasıl erişebileceğini bireysel ve güvenli bir şekilde kontrol etmek ve izlemek mümkündür. Sonuç olarak üretim güvenliği artar.

Etkin/etkinleştirilmiş operasyon koruması, uygunsuz erişime karşı koruma sağlar
Çünkü Pilz'in PITreader okuyucu ünitesi ile birlikte Ethernet arayüzü sadece ilgili izinle etkinleştirilebilir. Başka bir ifadeyle, yalnızca yetkili kişilerin bu arayüzleri geçici olarak kullanma izni vardır. Örneğin, yeni konfigürasyonlar, programlar veya yedekleme kopyaları oluşturmak. 24 V standart girişler sayesinde (ayrıca 5 V ile de kullanılabilir) esnektirler ve herhangi bir kontrol çıkışı ile etkinleştirilebilirler. Bu, kullanıcıların ağları üzerinde tam veri akışı kontrolüne sahip olmalarını sağlar.

Tüm normatif spesifikasyonları karşılar 
Yeni PIT oe ETH operasyon elemanı, hem makine üreticilerinin hem de operatörlerinin emniyet gereksinimlerini karşılar: Makine Regülasyonu, en geç Ocak 2027'den itibaren makine üreticileri için güvenlik önlemlerini zorunlu hale getiriyor.
Almanya'daki makine operatörleri için operasyonel emniyete yönelik teknik kurallar TRBS 1115, gereksiz donanım arayüzlerinin devre dışı bırakılmasını veya engellenmesini ve yetkisiz iletişim bağlantılarının kapatılmasını gerektiren Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliğinin bir uzantısı olarak zaten geçerlidir. Dolayısıyla PIT oe ETH, sonuç olarak yatırımları koruyan ve maliyetleri en aza indiren yasal ve normatif spesifikasyonların uygulanmasına yardımcı olur.

Kolay kurulum
Kompakt operasyon elemanları, dönmeye karşı korumalı, EN 60947-5-1’e uygun 22,5 mm çapında montaj kesitleri için tasarlanmıştır. Sonuç olarak tesis ve makine tasarımına sorunsuz şekilde uyarlar.
PIToe ürün yelpazesindeki PIT oe 4S ve PIT oe USB operasyon elemanları kullanıcılar tarafından da kullanılabilir: PIT oe 4S operasyon elemanı ile dijital girişler ve çıkışlar, örneğin çalışma modu için anahtarlanabilir ve görüntülenebilir. PIT oe USB, tesis ve makineler için etkinleştirilebilir bir USB arayüzüne sahiptir ve örneğin programların manipülasyon olmadan içe aktarılmasını sağlar. 
Bu nedenle, kompakt operasyon elemanları; konsollara, kontrol panellerine veya kumanda panellerine monte edilmeleri veya sonradan takılmaları söz konusu olduğunda avantajlara sahiptir. PITreader erişim izni sistemi ile birlikte, her ikisi de güvenli erişim yönetimi sağlar.
 

Pilz'in etkinleştirilebilir Ethernet bağlantı noktası bulunan yeni PIT oe ETH operasyon elemanları, ağ bağlantılarını bir güvenlik duvarı gibi hem dahili hem de harici yetkisiz erişime karşı korur. PIT oe ETH, Pilz kontrol ve sinyal cihazları portföyünü genişletmektedir. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz'in etkinleştirilebilir Ethernet bağlantı noktası bulunan yeni PIT oe ETH operasyon elemanları, ağ bağlantılarını bir güvenlik duvarı gibi hem dahili hem de harici yetkisiz erişime karşı korur. PIT oe ETH, Pilz kontrol ve sinyal cihazları portföyünü genişletmektedir. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in etkinleştirilebilir Ethernet bağlantı noktası bulunan yeni PIT oe ETH operasyon elemanları, ağ bağlantılarını bir güvenlik duvarı gibi hem dahili hem de harici yetkisiz erişime karşı korur. PIT oe ETH, Pilz kontrol ve sinyal cihazları portföyünü genişletmektedir. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan