Türkiye | türkçe

Ostfildern, 27 Eki 2017

Pilz'in basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat, "sanal" kontrol ile emniyet alanı izleme ile makine kullanımını birleştiriyor

PSENmat ile otomasyon şirketi Pilz artık şirket tesislerinde geliştirilen kendi basınca duyarlı emniyet paspasını tanıtıyor: Dünyada ilk kez uygulanan entegre konum algılama operatöre sanal bir butona benzer bir kontrol işlevi sağlıyor. Bu şekilde PSENmat, bir sensör içerisinde tesis ve makine çalışması ile güvenli alanın izlenmesini birleştiriyor. Tamamen yeni makine kontrol kavramları sağlıyor.

Pilz'in PSENmat'i standart kontrol işlevi ile emniyetli alan izlemeyi birlikte sunuyor; pratikte emniyet işlevi sanal olarak tanımlanabiliyor. Bu nedenle ek bir anahtar gerekmiyor. Dinamik anahtar tasarımı alandan ve paradan tasarruf sağlayan esnek konfigürasyon sunuyor. Entegre OSSD çıkışları esneklik sunuyor: Sonuç olarak kablo tesisatı kısalıyor, aynı zamanda PSENmat herhangi bir değerlendirme cihazına kolayca bağlanabiliyor.

Koruyan paspas
Kişisel kontrol kavramlarının ötesinde, basınca duyarlı emniyet, basınca duyarlı emniyet paspasları ile ilgili EN ISO 13856-1 standardına uygun olarak kişilerin erişimine karşı optimum koruma sağlıyor. PSENmat, bir tehlike alanına erişim sağlandığında makineyi yavaşlatır veya durdurur (erişim koruması). Görünürlüğün kısıtlı olduğu uygulamalarda ayrıca arkadan yaklaşmaya karşı koruma sağlanmıştır (arkadan yaklaşma koruması). PSENmat EN ISO 61508 SIL 2'ye veya EN 13849 PL d'ye kadar emniyet sağlar. 25 milisaniyenin altındaki son derece hızlı reaksiyon süresi emniyeti artırır. Çok az ek çalışma ile daha büyük uygulamalar gerçekleştirilebilir: En fazla 22 paspas seri olarak bağlanabilir ve bu şekilde kablo tesisatı önemli ölçüde kısalır. Dahası, yüksek mekanik yüke uygun sağlam basınca duyarlı emniyet paspası IP67 koruma türüne uygun olarak tasarlanmıştır ve 0 °C ila +55 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Bu şekilde PSENmat zorlu ortamlarda bile daha fazla emniyet sağlar.

Daha iyi ergonomi için entegre anahtarlama
Basınca duyarlı emniyet paspası daha ergonomik bir iş istasyonunu destekliyor: Entegre anahtar işlevi sayesinde eller serbest şekilde, hatta engelsiz şekilde çalışma kolayca uygulanabilir. Belirlenmiş, işaretli paspas alanları sayesinde operatör, entegre edilmiş anahtar işlevinden faydalanabilir. Sonuç olarak örneğin eller serbest şekilde bir kalite kontrolü gerçekleştirilebilir: Kırmızı işaret, "kontrol başarılı değil"; yeşil ise "kontrol başarılı" olarak kullanılabilir.

Paspas “plus”
Yeni basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat, Pilz'in alan ve bölgeleri sensörle izleme teknolojilerini tamamlamaktadır. PSENmat kolayca PNOZmulti konfigüre edilebilen emniyet sistemlerine veya PSS 4000 otomasyon sistemine, hatta PMIvisu görselleştirme çözümüne kolayca bağlanabilir. Pilz'in kontrol teknolojisiyle birleştirildiğinde tüm işlevler için kullanılabilecek emniyetli ve ekonomik bir çözüme kavuşursunuz.

Pilz, Salon 9, Stand 370'de sergiliyor. Ayrıntılı bilgi için: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Pilz'in basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat emniyet alanı izleme ile makine kullanımını birleştiriyor.
Pilz'in basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat emniyet alanı izleme ile makine kullanımını birleştiriyor.

Pilz'in basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat emniyet alanı izleme ile makine kullanımını birleştiriyor.
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
Basın İletişim

Telefon:
E-posta: